It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Puerto Rico. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

  • Hot Springs redujo las pérdidas de agua en un 50%

    La ciudad de Hot Springs redujo las pérdidas de agua no contabilizada del 44% al 24%.

    Más información

  • Crear un futuro hídrico resiliente

    Así es como Tucson Water combina soluciones digitales con técnicas centenarias.

    Más información

  • Solución que mantiene funcionando la depuradora

    El filtro de lodos activados garantizó un tratamiento de alta calidad durante una renovación.

    Leer más

  • Soluciones para resistir a las inundaciones

    Tres innovadores utilizan las tecnologías digitales para transformar el cambio climático.

    Leer más

  • Reducción de las visitas a estaciones de bombeo

    La tecnología de inspección remota ofrece más tiempo para centrarse en tareas cruciales.

    Leer más

  • Activos disponibles: Gestión del agua industrial

    Conozca a los protagonistas que minimizan los riesgos del agua y mejoran la sostenibilidad.

    Leer más

  • Activos disponibles: El agua en Pharma 4.0

    Cómo las soluciones digitales del agua ayudan en el rendimiento de la fabricación farmacéutica.

    Leer más

Making Waves

Le damos la bienvenida a Making Waves, donde encontrará historias sobre el agua de Xylem, una empresa mundial de tecnología del agua con la misión de resolver el problema del agua.

Elija artículos y entradas de blog de nuestra selección de temas populares, lea una de las historias destacadas por el equipo de redacción, desplácese por las noticias o seleccione Filtrar por en la barra de navegación superior para acceder a todas las historias y temas de Making Waves. Suscríbase a nuestro boletín mensual para mantenerse al día sobre el maravilloso mundo del agua.

 

Noticias sobre el agua  Sostenibilidad  Innovación  Cero emisiones  Análisis            

 

Historias destacadas del equipo de redacción

All Posts in Mining, Quarrying & Aggregates

4 pasos para mejorar la gestión del agua en minería

Con la desaceleración del sector minero, muchas compañías mineras están buscando la forma de reducir los costos y aumentar la eficiencia. Como proveedor líder...

Acceso a agua y energía, un riesgo clave para la industria minera

En su informe más reciente sobre la industria de la minería y los metales, EY (antes Ernst & Young) ha incluido al acceso al agua y energía como uno de los...

La estación de bombeo flotante Xylem desagota yacimiento de mineral de hierro

Cuando la compañía minera LKAB tuvo necesidad de drenar 35 millones de metros cúbicos de agua de una mina inundada en el norte de Suecia, se puso en contacto...

Suministrando agua a la mina de cobre más grande del Perú

Southern Peru Copper Corporation, uno de los productores de cobre más grandes del mundo, necesita soporte especializado para dar mantenimiento y servicio a los...

La nueva oficina de Xylem impulsa el crecimiento en Panamá

En respuesta al rápido crecimiento que registra este país centroamericano, Xylem se dispone a inaugurar una nueva oficina de ventas y servicio, con el objeto...