It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Puerto Rico. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

  • Hot Springs redujo las pérdidas de agua en un 50%

    La ciudad de Hot Springs redujo las pérdidas de agua no contabilizada del 44% al 24%.

    Más información

  • Crear un futuro hídrico resiliente

    Así es como Tucson Water combina soluciones digitales con técnicas centenarias.

    Más información

  • Solución que mantiene funcionando la depuradora

    El filtro de lodos activados garantizó un tratamiento de alta calidad durante una renovación.

    Leer más

  • Soluciones para resistir a las inundaciones

    Tres innovadores utilizan las tecnologías digitales para transformar el cambio climático.

    Leer más

  • Reducción de las visitas a estaciones de bombeo

    La tecnología de inspección remota ofrece más tiempo para centrarse en tareas cruciales.

    Leer más

  • Activos disponibles: Gestión del agua industrial

    Conozca a los protagonistas que minimizan los riesgos del agua y mejoran la sostenibilidad.

    Leer más

  • Activos disponibles: El agua en Pharma 4.0

    Cómo las soluciones digitales del agua ayudan en el rendimiento de la fabricación farmacéutica.

    Leer más

Making Waves

Le damos la bienvenida a Making Waves, donde encontrará historias sobre el agua de Xylem, una empresa mundial de tecnología del agua con la misión de resolver el problema del agua.

Elija artículos y entradas de blog de nuestra selección de temas populares, lea una de las historias destacadas por el equipo de redacción, desplácese por las noticias o seleccione Filtrar por en la barra de navegación superior para acceder a todas las historias y temas de Making Waves. Suscríbase a nuestro boletín mensual para mantenerse al día sobre el maravilloso mundo del agua.

 

Noticias sobre el agua  Sostenibilidad  Innovación  Cero emisiones  Análisis            

 

Historias destacadas del equipo de redacción

All Posts in SJWP

La guerra del plancton: El viaje de un estudiante para resolver las floraciones de algas nocivas

¿Y si pudiésemos utilizar animales diminutos para que se coman las algas dañinas? De ser así, ¿qué genotipo sería el más adecuado para el trabajo? Ese fue el...

6 finalistas en el Stockholm Junior Water Prize 2020

Los finalistas del Stockholm Junior Water Prize de este año se enfrentan a los problemas relacionados con el agua más difíciles del mundo, mostrando unos...

Adhesivo innovador de adolescente resuelve desafío global del agua

En la actualidad, más de cuatro millones de personas utilizan la luz solar para desinfectar su agua, pero hasta hace poco no había una forma fácil de saber...

Con residuos de alimentos, jóvenes crean filtro de agua sostenible

Los ganadores del Premio Juvenil del Agua de Estocolmo de este año desarrollaron una forma más sostenible de producir un material utilizado en la fabricación...

¡He aquí los ganadores del Premio Junior del Agua Estocolmo 2017!

Dos estudiantes estadounidenses, Ryan Thorpe y Rachel Chang, ganaron el Premio Junior del Agua de Estocolmo 2017, entregado el 29 de agosto. Los estudiantes...

Proyecto ganador empezó con la pregunta: ¿Por qué?

Cuando la mayoría de nosotros se olvida de regar una planta, no sucede nada verdaderamente increíble. Para Sureeporn Triphetprapa, este hecho le condujo a una...