It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Nicaragua. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Sectores y aplicaciones

La marca de Lowara de Xylem es líder en el suministro de soluciones económicas a largo plazo para el bombeo y la circulación de agua limpia o contaminada. Los principales sectores a los que se presta servicio son:

Agricultura

Como miembro de un sector que utiliza el 70 % de los recursos hídricos del mundo, comprenderá que la calidad, el suministro y la gestión del agua resultan cruciales para su éxito. Sus resultados finales dependen de ello, al igual que la salud y el bienestar de personas de todo el mundo. 

Por eso agricultores y productores confían en las soluciones totales de Xylem para el suministro de agua, el tratamiento de aguas residuales y el análisis, incluso en las condiciones más complicadas. ​

MÁS INFORMACIÓN

Acuicultura

La acuicultura aporta el 50 por ciento del pescado que se consume en todo el mundo. Se prevé que la dependencia de la acuicultura continúe aumentando, con una tasa de crecimiento varias veces superior a la de producción de carne. Esta creciente dependencia de la acuicultura presenta oportunidades enormes, pero también aumenta los riesgos para los productores. Xylem ofrece procesos vitales para el éxito de la acuicultura, como la desinfección del agua circulada, que resulta esencial para mantener la salud de los peces; intercambiadores de calor que ayudan a mantener la temperatura del agua dentro de rangos óptimos; y una completa gama de bombas.

Edificios comerciales

Entre los edificios comerciales se encuentran hoteles, centros comerciales, escuelas, edificios de oficinas y hospitales. Suelen recibir un gran número de personas a la vez. Esto aumenta la demanda de soluciones fiables que pueden funcionar con diversos medios y caudales.

MÁS INFORMACIÓN

Industria general

Mantener la industria en funcionamiento con bombas de agua y aguas residuales fiables

Xylem es una empresa especializada en soluciones para las tomas de agua no tratada y para las necesidades de aguas residuales y aguas pluviales de una gran variedad de industrias. Según el sector, las demandas de nuestros productos variarán. Algunas solicitudes comunes son las de materiales especiales para el tratamiento de medios corrosivos, aplicaciones de alta temperatura, caudales elevados y bombas a prueba de explosión.

MÁS INFORMACIÓN

Minas

Las operaciones mineras exigen mucho a sus sistemas de procesamiento de agua. Tanto si se trata de transporte de agua o lodos como de tratamiento de potabilización y uso para procesos, o tratamiento de aguas residuales domésticas y de proceso, los sistemas deben ser resistentes, fiables y fáciles de usar. Como líder global en sistemas de agua y aguas residuales, Xylem proporciona una completa línea de equipos y servicios de transporte, tratamiento e instrumentación para simplificar la gestión del agua. Se ofrecen opciones de alquiler para la mayor parte de equipos y procesos. Los ingenieros de Xylem y los especialistas de Total Care pueden ofrecer asistencia experta y servicios de posventa

MÁS INFORMACIÓN

Petróleo y gas

Las aplicaciones de las bombas de achique de uso temporal varían tanto como el sector del gas y el petróleo. Los productos de achique Godwin y Flygt están capacitados para la tarea gracias a los numerosos técnicos de asistencia e ingenieros que los respaldan.