-
Bringing modern efficiency to a historic leisure landmark
Working closely with FT Leisure, Xylem supplied Lowara pumps with integrated Hydrovar X drives, delivering a compact, energy-efficient solution that reduced control panel requirements through pump-mounted variable speed control. The approach simplified system design and installation while helping keep the refurbishment project on schedule. -
Xylem Lowara contribuye al renacimiento del Molino Stucky
El corazón del sistema de calefacción incorpora un conjunto de bombas centrífugas “In-line”, equipadas con variadores de frecuencia Hydrovar® modelos FCSH4 150-250/150 y FCS4H 125-200/55; estas distribuyen el agua a 8 subsistemas de calefacción específicos para los distintos edificios del complejo. Cada subsistema incorpora una serie de circuladores multivelocidad que satisfacen de forma independiente la demanda de cada edificio. -
Suministro de agua a prueba de futuro para el Waldviertel
Una tubería principal de 60 kilómetros y cuatro estaciones de bombeo transportan ahora agua potable de manera eficiente a través del terreno montañoso de Waldviertel, combinando confiabilidad, eficiencia energética y un diseño de sistema inteligente. -
Un pequeño municipio ahorra 3.000 euros y 7.500 kg de CO2 al año sustituyendo una bomba antigua
Lichetenau es un pequeño municipio con 3600 habitantes. El sistema de suministro de agua local suministra 170.000 m3 de agua a 1.300 hogares cada año. La empresa con sede en Gunzenhausen, Augustin, un socio de ventas y servicio de Lowara, ha proporcionado asesoramiento sobre las soluciones de suministro de agua.
-
Las bombas Xylem Lowara garantizan un rendimiento de excelencia en el rascacielos más alto del mundo
Xylem Lowara se encuentra en el centro de las tecnologías más recientes en sistemas de transporte de agua y se ha convertido en un proveedor de vanguardia de equipos de bombeo en numerosos proyectos prestigiosos en Oriente Medio.
-
Xylem suministra las bombas para el rascacielos residencial más alto de Londres
Con una altura de 233 m, el edificio es la torre residencial más alta no solo de Londres, sino de toda Europa Occidental. Cuenta con más de 800 apartamentos y servicios como gimnasio y cine privado con capacidad para 24 personas. La construcción se completó en 2020.
-
Lowara Pumps help support a unique nickel extraction project
The Thakadu Nickel Purification Plant utilises a process called Nickel Crystallization. A crude nickel sulfate stream is pumped to the purification plant, where it is heated and evaporated into a vacuum, forming nickel sulfate crystals for harvesting.
-
Better effluent quality with the fourth wastewater treatment stage at Aachen-Soers
In search for the best wastewater treatment process in terms of removal of microbiological contaminants and the abatement of bromate discharge, RWTH Aachen University, along with the other environmental institutions, launched a research project and partnered with Xylem to test the effects of wastewater ozonation on water quality and its ecosystem.
-
World’s Tallest Building
Ahmed Ramadhan Juma (ARJ) is supplying 6 water transfer sets (11KW-200KW) and 7 water booster sets (4KW-37KW) utilising vertical and horizontal multistage pumps. The water booster sets are fitted with “Hydrovar”, a bespoke variable speed drive (VSD) designed for pumping applications.
-
Hot to cold, from start to finish
Our technology plays a key part in managing water delivery through all elements of the HVAC cycle. The products can be categorised into those best suited to commercial applications and those for domestic and residential use.
-
Healthy Recovery
Lowara, through its local distributor Efstratiadis SA, collaborated closely with the internal construction team headed by Dr. Papavasilopoulos Fotios, Managing Director of Olympion Clinic, in order to choose the best re-circulation and pumping solutions.
-
-
-
-
-
-
Xylem Pumps Provide Complete Solution for Dutch Mussel Farm
The culturing of mussels and oysters for the company takes place in the Oosterschelde, an almost 100,000 acre (37,000 hectare) tidal wetland that is part of the North Sea. The Oosterschelde is the largest national park in the Netherlands and an important fishing ground for mussels, oysters, flatfish and crabs.
-
Milk processing companies in South Tyrol are focusing on an ice water system using speed controlled pumps
The Milchhof Vipiteno dairy cooperative is one of the oldest in South Tyrol and one of the leading suppliers on the Italian yogurt market.
-
-
-
-
-
-