It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Equatorial Guinea. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Más allá del ahorro: cómo la eficiencia hidráulica está reescribiendo las reglas de la rentabilidad industrial

En mi función como Field Sales Engineer OEM, me reúno cada día con proyectistas y fabricantes que afrontan una presión creciente sobre los márgenes. El aumento de los OPEX, la volatilidad de los costes energéticos y la demanda de soluciones cada vez más sostenibles están cambiando las reglas del juego.

Lo que observo sobre el terreno es claro: la eficiencia ya no es un “plus”. Es una palanca estratégica para proteger la rentabilidad.

La paradoja de la energía oculta

Muchos sistemas industriales esconden consumos energéticos que no generan valor productivo. Los sistemas hidráulicos sobredimensionados o no regulados disipan energía en forma de calor y pérdidas mecánicas.

Cuando hablo con los OEM, suele repetirse el mismo escenario: instalaciones diseñadas con amplios márgenes de seguridad que, en la operación real, trabajan lejos de su punto óptimo. ¿El resultado? Costes energéticos elevados y desgaste acelerado.

Integrar soluciones de alto rendimiento como las bombas de Lowara significa transformar esta paradoja en una ventaja competitiva concreta.

La trampa del sobredimensionamiento

Durante años el principio fue “mejor que sobre”. Pero hoy sabemos que sobredimensionar una bomba implica hacerla trabajar lejos del Best Efficiency Point (BEP), con ciclos frecuentes de arranque y parada (short cycling).

Esto conlleva:

  • mayor consumo energético
  • estrés mecánico en rodamientos y cierres mecánicos
  • reducción de la vida útil
  • incremento del coste del ciclo vital del equipo

El verdadero cambio llega cuando se pasa de un enfoque estático a uno adaptativo. La modularidad y los variadores de frecuencia integrados en la electrónica,  permiten que el sistema suministre únicamente la energía realmente necesaria.

Productos Lowara como las series e-SV y e-HM están diseñados precisamente para ello: ofrecen las mismas prestaciones hidráulicas con menor potencia instalada, reduciendo el consumo y el TCO para los OEM y los clientes finales.

Inteligencia frente a fuerza bruta

Uno de los desperdicios más habituales es el funcionamiento a velocidad fija contra una válvula estrangulada. Es energía disipada innecesariamente.

Con sistemas de velocidad variable como HYDROVAR® X, la bomba se vuelve inteligente: funciona solo cuando es necesario y en la medida necesaria. La modulación en tiempo real permite ahorros energéticos certificados de hasta el 70 %.

En el sector HVAC, los circuladores electrónicos Lowara ecocirc XL y XLplus (EEI ≤ 0,20) no solo garantizan el cumplimiento ErP, sino que ofrecen diferenciación competitiva gracias a la comunicación vía bus de campo. Esto permite que la máquina OEM se autorregule, minimizando inercias térmicas ineficientes e intervenciones manuales.

Motores IE5: superar el estándar

El verdadero salto tecnológico se logra con motores de altísima eficiencia. La gama Lowara Smart Pump integra motores IE5 Ultra-Premium Efficiency basados en imanes permanentes.

Las ventajas concretas incluyen:

  • reducción drástica de las pérdidas internas incluso a cargas parciales
  • mantenimiento de altos rendimientos en las condiciones típicas de los procesos industriales
  • mayor durabilidad y fiabilidad de la bomba

No es solo una elección técnica, sino un argumento de venta tangible: ofrecer máquinas que consumen menos energía y garantizan prestaciones elevadas constantes, transformando la eficiencia en valor competitivo.

Diseño basado en datos

En un mercado orientado a resultados, la eficiencia no puede basarse en estimaciones aproximadas. Herramientas como SOLVER permiten calcular con precisión el coste de ciclo de vida (LCC) y el ROI ya en la fase de diseño.

Para los OEM, esto significa elegir componentes Lowara dimensionados exactamente en el punto de trabajo óptimo, reduciendo ineficiencias y riesgos y maximizando el retorno a lo largo del tiempo.

El futuro es adaptativo

La ingeniería industrial evoluciona hacia sistemas inteligentes, motorizaciones de altísima eficiencia y monitorización continua. Esta integración no solo reduce drásticamente los OPEX, sino que prepara el terreno para la integración con fuentes renovables como la energía fotovoltaica.

La pregunta que planteo a menudo a mis interlocutores es sencilla:

¿Su diseño está creando valor real o está consumiendo márgenes ocultos?

Con las soluciones Lowara, la eficiencia ya no es un coste que justificar: es una estrategia concreta para generar rentabilidad y resiliencia.

 

Filippo Rossato
Field Sales Engineer OEM, AW, Italy
Lowara – Xylem Water Solutions