It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Equatorial Guinea. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

  • Hot Springs redujo las pérdidas de agua en un 50%

    La ciudad de Hot Springs redujo las pérdidas de agua no contabilizada del 44% al 24%.

    Más información

  • Crear un futuro hídrico resiliente

    Así es como Tucson Water combina soluciones digitales con técnicas centenarias.

    Más información

  • Solución que mantiene funcionando la depuradora

    El filtro de lodos activados garantizó un tratamiento de alta calidad durante una renovación.

    Leer más

  • Soluciones para resistir a las inundaciones

    Tres innovadores utilizan las tecnologías digitales para transformar el cambio climático.

    Leer más

  • Reducción de las visitas a estaciones de bombeo

    La tecnología de inspección remota ofrece más tiempo para centrarse en tareas cruciales.

    Leer más

  • Activos disponibles: Gestión del agua industrial

    Conozca a los protagonistas que minimizan los riesgos del agua y mejoran la sostenibilidad.

    Leer más

  • Activos disponibles: El agua en Pharma 4.0

    Cómo las soluciones digitales del agua ayudan en el rendimiento de la fabricación farmacéutica.

    Leer más

Making Waves

Le damos la bienvenida a Making Waves, donde encontrará historias sobre el agua de Xylem, una empresa mundial de tecnología del agua con la misión de resolver el problema del agua.

Elija artículos y entradas de blog de nuestra selección de temas populares, lea una de las historias destacadas por el equipo de redacción, desplácese por las noticias o seleccione Filtrar por en la barra de navegación superior para acceder a todas las historias y temas de Making Waves. Suscríbase a nuestro boletín mensual para mantenerse al día sobre el maravilloso mundo del agua.

 

Noticias sobre el agua  Sostenibilidad  Innovación  Cero emisiones  Análisis            

 

Historias destacadas del equipo de redacción

All Posts in Innovation

Solving Water podcast: A behind-the-scene look at developing breakthrough water technologies

We’re off to a strong start in 2022 with the Solving Water podcast, showcasing innovators and leaders across Xylem and our customer base about hot topics in...

Reservoir Center for Water Solutions: Collaborating to Create Change

On June 15th, the Reservoir Center for Water Solutions opened in Washington, D.C. – a major milestone for the water sector. The Center will serve as a global...

Mentoring the water leaders of the future in the Xylem Innovation Challenge

As a project manager at Xylem, Leo Huang works with some of the most innovative technologies in the water sector – including free-swimming tools that inspect...

Presentamos Xylem Innovation Labs, que aportará nuevas tecnologías del agua al mercado

En la industria del agua hablamos mucho de tecnología, innovación y transformación digital. En Xylem, estos pilares son fundamentales para nuestra misión de...

Overcoming the challenges of nitrate monitoring in the field with a new approach

Although nitrate contamination in waterways can cause significant harm to wildlife and communities, measuring nitrate in the field has traditionally been...

Bringing together the most creative minds in water

Xylem is partnering with leading innovators across the water sector and beyond to solve urgent water challenges. With water challenges escalating around the...