It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Equatorial Guinea. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode
  • Hot Springs redujo las pérdidas de agua en un 50%

    La ciudad de Hot Springs redujo las pérdidas de agua no contabilizada del 44% al 24%.

    Más información

  • Crear un futuro hídrico resiliente

    Así es como Tucson Water combina soluciones digitales con técnicas centenarias.

    Más información

  • Solución que mantiene funcionando la depuradora

    El filtro de lodos activados garantizó un tratamiento de alta calidad durante una renovación.

    Leer más

  • Soluciones para resistir a las inundaciones

    Tres innovadores utilizan las tecnologías digitales para transformar el cambio climático.

    Leer más

  • Reducción de las visitas a estaciones de bombeo

    La tecnología de inspección remota ofrece más tiempo para centrarse en tareas cruciales.

    Leer más

  • Activos disponibles: Gestión del agua industrial

    Conozca a los protagonistas que minimizan los riesgos del agua y mejoran la sostenibilidad.

    Leer más

  • Activos disponibles: El agua en Pharma 4.0

    Cómo las soluciones digitales del agua ayudan en el rendimiento de la fabricación farmacéutica.

    Leer más

Making Waves

Le damos la bienvenida a Making Waves, donde encontrará historias sobre el agua de Xylem, una empresa mundial de tecnología del agua con la misión de resolver el problema del agua.

Elija artículos y entradas de blog de nuestra selección de temas populares, lea una de las historias destacadas por el equipo de redacción, desplácese por las noticias o seleccione Filtrar por en la barra de navegación superior para acceder a todas las historias y temas de Making Waves. Suscríbase a nuestro boletín mensual para mantenerse al día sobre el maravilloso mundo del agua.

 

Noticias sobre el agua  Sostenibilidad  Innovación  Cero emisiones  Análisis            

 

Historias destacadas del equipo de redacción

All Posts in Making Waves

El Flygt Concertor ofrece bombeo sin obstrucciones en Suecia

Dos municipios suecos eligieron recientemente el nuevo Flygt Concertor de Xylem para resolver sus problemas relacionados con las aguas residuales. Gracias al...

Could millions of pumps refreeze the Arctic?

A team of scientists have come up with a new idea to slow global warming – refreeze the Arctic using ten million pumps. During the winter, the wind-powered...

Bombas de alquiler de Xylem ofrecen una rápida solución para drenaje

Un megaproyecto de construcción en Maguncia, Alemania, utilizó recientemente bombas de alquiler de Xylem como una solución de desvío. Las bombas fueron...

How to optimize your pump station design

Pump station design is about two things: making sure it works, and making sure it minimizes costs. Xylem has spent three decades researching and testing pump...

Socavón gigante estudiado con la tecnología de Xylem

En febrero de 2014, se abrió un enorme socavón debajo del National Corvette Museum, tragándose literalmente varios coches clásicos valorados en 1 millón de $....

Nuevo libro de seguridad del peligro oculto en alcantarillas

Una explosión mortal en una planta de aguas residuales en Florida fue el punto de partida de un viaje de seis años de dos empleadas de Xylem para mejorar la...