It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Equatorial Guinea. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode
  • Hot Springs redujo las pérdidas de agua en un 50%

    La ciudad de Hot Springs redujo las pérdidas de agua no contabilizada del 44% al 24%.

    Más información

  • Crear un futuro hídrico resiliente

    Así es como Tucson Water combina soluciones digitales con técnicas centenarias.

    Más información

  • Solución que mantiene funcionando la depuradora

    El filtro de lodos activados garantizó un tratamiento de alta calidad durante una renovación.

    Leer más

  • Soluciones para resistir a las inundaciones

    Tres innovadores utilizan las tecnologías digitales para transformar el cambio climático.

    Leer más

  • Reducción de las visitas a estaciones de bombeo

    La tecnología de inspección remota ofrece más tiempo para centrarse en tareas cruciales.

    Leer más

  • Activos disponibles: Gestión del agua industrial

    Conozca a los protagonistas que minimizan los riesgos del agua y mejoran la sostenibilidad.

    Leer más

  • Activos disponibles: El agua en Pharma 4.0

    Cómo las soluciones digitales del agua ayudan en el rendimiento de la fabricación farmacéutica.

    Leer más

Making Waves

Le damos la bienvenida a Making Waves, donde encontrará historias sobre el agua de Xylem, una empresa mundial de tecnología del agua con la misión de resolver el problema del agua.

Elija artículos y entradas de blog de nuestra selección de temas populares, lea una de las historias destacadas por el equipo de redacción, desplácese por las noticias o seleccione Filtrar por en la barra de navegación superior para acceder a todas las historias y temas de Making Waves. Suscríbase a nuestro boletín mensual para mantenerse al día sobre el maravilloso mundo del agua.

 

Noticias sobre el agua  Sostenibilidad  Innovación  Cero emisiones  Análisis            

 

Historias destacadas del equipo de redacción

All Posts in Making Waves

Californians ready to use more recycled water

Californians are worried about water shortages, and they’re ready to build resilience by using more recycled water. According to a new Xylem survey, 87% of...

Nuevo Flygt 4220: gran ahorro energético en planta de aguas residuales

En 2017, una planta de aguas residuales ubicada en la ciudad de Albion comenzó a probar el nuevo mezclador Flygt 4220 de Xylem para comprobar la forma de...

Xylem continues investment in Poland with new Warsaw facility

Xylem has opened a new 1,100 square-meter commercial facility in Warsaw as part of its ongoing investment in Poland. The new plant, which includes office...

Xylem Wave Maker: Ingeniero de sistemas Jamie Mills

Como ingeniero de sistemas en Xylem, Jamie Mills ayuda a resolver problemas complejos de aplicación de bombas. Se encuentra en Nottingham, Reino Unido, donde...

Xylem’s Cape Town office installs systems for rainwater and wastewater use

Cape Town’s water shortage has escalated to the level of a disaster, with the city planning to shut off taps to homes and businesses by mid-July. In order to...