It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Equatorial Guinea. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

  • Hot Springs redujo las pérdidas de agua en un 50%

    La ciudad de Hot Springs redujo las pérdidas de agua no contabilizada del 44% al 24%.

    Más información

  • Crear un futuro hídrico resiliente

    Así es como Tucson Water combina soluciones digitales con técnicas centenarias.

    Más información

  • Solución que mantiene funcionando la depuradora

    El filtro de lodos activados garantizó un tratamiento de alta calidad durante una renovación.

    Leer más

  • Soluciones para resistir a las inundaciones

    Tres innovadores utilizan las tecnologías digitales para transformar el cambio climático.

    Leer más

  • Reducción de las visitas a estaciones de bombeo

    La tecnología de inspección remota ofrece más tiempo para centrarse en tareas cruciales.

    Leer más

  • Activos disponibles: Gestión del agua industrial

    Conozca a los protagonistas que minimizan los riesgos del agua y mejoran la sostenibilidad.

    Leer más

  • Activos disponibles: El agua en Pharma 4.0

    Cómo las soluciones digitales del agua ayudan en el rendimiento de la fabricación farmacéutica.

    Leer más

Making Waves

Le damos la bienvenida a Making Waves, donde encontrará historias sobre el agua de Xylem, una empresa mundial de tecnología del agua con la misión de resolver el problema del agua.

Elija artículos y entradas de blog de nuestra selección de temas populares, lea una de las historias destacadas por el equipo de redacción, desplácese por las noticias o seleccione Filtrar por en la barra de navegación superior para acceder a todas las historias y temas de Making Waves. Suscríbase a nuestro boletín mensual para mantenerse al día sobre el maravilloso mundo del agua.

 

Noticias sobre el agua  Sostenibilidad  Innovación  Cero emisiones  Análisis            

 

Historias destacadas del equipo de redacción

All Posts in Water Reuse

Water Treatment Innovation for a Better Future

“We’re always looking for the overlaps between ecology, cost-efficiency and technological capabilities. When these all align, the impact can be spectacular.”...

Monitorización y control inteligentes de aguas pluviales

Para poder controlar con éxito las aguas pluviales, las empresas de servicios públicos necesitan saber cómo funciona su sistema de aguas pluviales. Las...

Xylem supports Land Based Recirculating Systems

Public utilities rely on Xylem’s innovative solutions for their water and wastewater services. This includes advanced wastewater treatment, water reuse,...

Californians ready to use more recycled water

Californians are worried about water shortages, and they’re ready to build resilience by using more recycled water. According to a new Xylem survey, 87% of...

Xylem’s Cape Town office installs systems for rainwater and wastewater use

Cape Town’s water shortage has escalated to the level of a disaster, with the city planning to shut off taps to homes and businesses by mid-July. In order to...