It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Equatorial Guinea. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

  • Hot Springs redujo las pérdidas de agua en un 50%

    La ciudad de Hot Springs redujo las pérdidas de agua no contabilizada del 44% al 24%.

    Más información

  • Crear un futuro hídrico resiliente

    Así es como Tucson Water combina soluciones digitales con técnicas centenarias.

    Más información

  • Solución que mantiene funcionando la depuradora

    El filtro de lodos activados garantizó un tratamiento de alta calidad durante una renovación.

    Leer más

  • Soluciones para resistir a las inundaciones

    Tres innovadores utilizan las tecnologías digitales para transformar el cambio climático.

    Leer más

  • Reducción de las visitas a estaciones de bombeo

    La tecnología de inspección remota ofrece más tiempo para centrarse en tareas cruciales.

    Leer más

  • Activos disponibles: Gestión del agua industrial

    Conozca a los protagonistas que minimizan los riesgos del agua y mejoran la sostenibilidad.

    Leer más

  • Activos disponibles: El agua en Pharma 4.0

    Cómo las soluciones digitales del agua ayudan en el rendimiento de la fabricación farmacéutica.

    Leer más

Making Waves

Le damos la bienvenida a Making Waves, donde encontrará historias sobre el agua de Xylem, una empresa mundial de tecnología del agua con la misión de resolver el problema del agua.

Elija artículos y entradas de blog de nuestra selección de temas populares, lea una de las historias destacadas por el equipo de redacción, desplácese por las noticias o seleccione Filtrar por en la barra de navegación superior para acceder a todas las historias y temas de Making Waves. Suscríbase a nuestro boletín mensual para mantenerse al día sobre el maravilloso mundo del agua.

 

Noticias sobre el agua  Sostenibilidad  Innovación  Cero emisiones  Análisis            

 

Historias destacadas del equipo de redacción

All Posts in Water News

Flygt jet aeration solution lowers costs and improves safety

The wastewater treatment plant in the town of Biggar, located 93 kilometers west of Saskatoon in central Canada, was having a number of problems with its jet...

Xylem detuvo mortal brote de legionella

Cuando apareció la legionelosis en Warstein, Alemania, más de 150 personas resultaron infectadas y dos personas fallecieron. Se contrató los servicios de Xylem...

Xylem ofrece una solución de agua reciclada para el nuevo estadio Levi’s®

El nuevo estadio Levi’s® de los San Francisco 49ers de la NFL, situado en Santa Clara, California, que supuso una inversión de 1 300 millones de dólares, es un...

Un nuevo estudio de Xylem muestra que los chinos están preocupados por el suministro de agua

Con una quinta parte de la población mundial pero solo el siete por ciento de los recursos hídricos del planeta, China debe lidiar con cuestiones complejas en...

Xylem le da un impulso a histórico hotel veneciano

Con vista al famoso Gran Canal de Venecia, el Hotel Principe combina la belleza de la Venecia histórica con las comodidades y servicios modernos de un hotel...

Xylem gana el reconocimiento al fabricante de equipos para la reutilización del agua del año

Xylem fue recientemente galardonado con el premio 2014 al fabricante de equipos para la reutilización del agua del año, otorgado por la WateReuse Association....