It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Equatorial Guinea. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode
  • Hot Springs redujo las pérdidas de agua en un 50%

    La ciudad de Hot Springs redujo las pérdidas de agua no contabilizada del 44% al 24%.

    Más información

  • Crear un futuro hídrico resiliente

    Así es como Tucson Water combina soluciones digitales con técnicas centenarias.

    Más información

  • Solución que mantiene funcionando la depuradora

    El filtro de lodos activados garantizó un tratamiento de alta calidad durante una renovación.

    Leer más

  • Soluciones para resistir a las inundaciones

    Tres innovadores utilizan las tecnologías digitales para transformar el cambio climático.

    Leer más

  • Reducción de las visitas a estaciones de bombeo

    La tecnología de inspección remota ofrece más tiempo para centrarse en tareas cruciales.

    Leer más

  • Activos disponibles: Gestión del agua industrial

    Conozca a los protagonistas que minimizan los riesgos del agua y mejoran la sostenibilidad.

    Leer más

  • Activos disponibles: El agua en Pharma 4.0

    Cómo las soluciones digitales del agua ayudan en el rendimiento de la fabricación farmacéutica.

    Leer más

Making Waves

Le damos la bienvenida a Making Waves, donde encontrará historias sobre el agua de Xylem, una empresa mundial de tecnología del agua con la misión de resolver el problema del agua.

Elija artículos y entradas de blog de nuestra selección de temas populares, lea una de las historias destacadas por el equipo de redacción, desplácese por las noticias o seleccione Filtrar por en la barra de navegación superior para acceder a todas las historias y temas de Making Waves. Suscríbase a nuestro boletín mensual para mantenerse al día sobre el maravilloso mundo del agua.

 

Noticias sobre el agua  Sostenibilidad  Innovación  Cero emisiones  Análisis            

 

Historias destacadas del equipo de redacción

All Posts in Water Utilities

Rural North Texas community cuts non-revenue water by 42% with pipeline leak detection technology

In the rural city of Iowa Park, Texas, the Cypress Water Transmission Line serves as a community backbone – delivering drinking water to 6,000 residents and...

Spanish utilities enhancing flood resilience with early warning systems

More than 90% of global disasters are linked to water, and their impacts are growing. In 2024, floods, storms and droughts caused over $550 billion in economic...

Innovative pumping solution saves energy, expense and space for Großostheim, Germany

The charming Bavarian town of Großostheim, less than an hour southeast of Frankfurt, is home to picturesque streets filled with half-timbered houses and an...

Advanced wastewater treatment in Knoxville gets a UV boost

Flowing through the heart of Knoxville, Tennessee, Beaver Creek is more than just a local waterway – it’s a 303(d) listed stream, meaning it’s been flagged by...

Rethinking Resilience: How utilities are delivering the future of water

Athens and Los Angeles. These two cities are thousands of kilometers apart, operating in vastly different contexts but pointing in the same direction....

Clifton Sanitation District eliminates 99% of ditch settling problems

The small town of Clifton, Colorado, is known for its outdoor recreational activities, proximity to local vineyards, and stunning views of the Colorado River....