It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Equatorial Guinea. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Soluciones de tratamiento de aguas pluviales

Volver a Inicio de aguas pluviales
Water stream flowing out the underground tunnel into the Lybid river in Kyiv.

Las centrales eléctricas, minas y otras grandes instalaciones u operaciones deben tratar a menudo las aguas pluviales creadas en sus instalaciones. Los emplazamientos industriales pueden generar escorrentías que contienen diferentes tipos de contaminantes, como arsénico, desde escorrentía de pila de carbón hasta mercurio, selenio, metales y otros contaminantes de diversos procesos, que deben cumplirse antes de la descarga. 

Xylem tiene décadas de experiencia en el tratamiento de agua y aguas residuales, incluidas las aguas pluviales. La química del agua determinará el tipo de tratamiento utilizado; sin embargo, nuestras soluciones pueden incluir medios como clarificación, carbón activado granular (GAC), resina, soluciones de membrana, tratamiento biológico y otras soluciones que cumplan los objetivos de tratamiento. 

Xylem también proporciona soluciones de emergencia y móviles cuando el tratamiento del agua es una necesidad inmediata. Podemos proporcionar las soluciones de bombeo y transporte de agua adecuadas para dirigir el agua del personal o las áreas en las que la seguridad puede ser un problema. 

Estos sistemas temporales también pueden trasladarse a su lugar de forma proactiva antes de las fluctuaciones meteorológicas estacionales para mantener la conformidad con los efluentes y el tiempo de actividad general. Nuestros servicios de tratamiento de agua también pueden combinarse con el mantenimiento de tuberías, contratos de mantenimiento y otros servicios programados. 

Xylem proporciona opciones personalizadas respaldadas por una extensa red de servicio. Las capacidades de datos, supervisión y previsión en tiempo real mejoran aún más el rendimiento al permitir una toma de decisiones operativas más proactiva a medida que cambian las condiciones meteorológicas y de flujo. El resultado es una mayor visibilidad del sistema, un uso más eficiente de la infraestructura y una mayor preparación tanto para las operaciones rutinarias como para los eventos de tormentas.

Preguntas frecuentes

Las soluciones de tratamiento de aguas pluviales eliminan contaminantes como sedimentos, aceites, metales pesados, nutrientes y otros contaminantes antes de que la escorrentía se descargue en los canales naturales. Esto ayuda a proteger los ecosistemas acuáticos y contribuye al cumplimiento medioambiental.

Los requisitos de tratamiento dependen del perfil de contaminantes de las aguas pluviales que se descargan. Los enfoques de tratamiento comunes incluyen la desinfección por UV para desactivar patógenos en eventos de desbordamiento de alcantarillado combinados, medios adsorbentes especiales, incluidos organolay y carbón activado, para eliminar hidrocarburos y metales pesados de las aguas pluviales industriales, y filtración física para reducir los sólidos suspendidos y la turbidez. Las configuraciones de tratamiento modulares y basadas en buques proporcionan opciones de implementación flexibles que pueden movilizarse rápidamente, como demuestra una refinería del sur de California que resolvió las infracciones de permisos de descarga de aguas pluviales NPDES en cinco días utilizando un sistema de tratamiento basado en buques de Xylem.

Solicitar más información

Póngase en contacto con Xylem para obtener más información sobre las soluciones disponibles.