It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Greece. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Διαμόρφωση ATU

Δεν απαιτούνται διαμορφώσεις για το ATU. Η συσκευή έχει ήδη διαμορφωθεί με τη χρήση του λογισμικού OPTWin.

Για να προσθέσετε τη μονάδα στο Secure Connect, προετοιμάστε τα ακόλουθα δεδομένα.

Παράμετρος Θέση στο λογισμικό OPTWin
IP address (Διεύθυνση ΙΡ) Ορισμός υλικού > Δίκτυο > Επιλογή δικτύου: Πρωτεύον GPRS
Αριθμός θυρών για κάθε τύπο θύρας Διαμόρφωση εισόδου/εξόδου
Σημείο δεδομένων που σχετίζεται με κάθε θύρα Διαμόρφωση εισόδου/εξόδου
Για κάθε τύπο θύρας:
– Διεύθυνση βάσης Modbus
– Κωδικός λειτουργίας
Ορισμός υλικού > Modbus > Διευθυνσιοδότηση εξόδου
Εύρος εισόδου για κάθε αναλογικό σημείο δεδομένων * Κάτω: Διαμόρφωση εισόδου/εξόδου > Χαμηλή κλίμακα
Άνω: Διαμόρφωση εισόδου/εξόδου > Υψηλή κλίμακα


Παράδειγμα: Εάν το ATU έχει διαμορφωθεί για κλιμάκωση του αισθητήρα στάθμης από 0 mm έως 5000 mm, το εύρος εισόδου στο Secure Connect ορίζεται σε «Χαμηλότερο: 0» και «Ανώτερο: 5000 mm».