It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Greece. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Προσαρμοσμένες συσκευές

Οι συσκευές που δεν περιλαμβάνονται στη λίστα συμβατών συσκευών μπορούν να προστίθενται ως προσαρμοσμένες συσκευές. Ο χρήστης καθορίζει τον τύπο συσκευής και τα σημεία δεδομένων. Το Secure Connect χρησιμοποιεί τις πληροφορίες σχετικά με τα σημεία δεδομένων για αναλυτικά στοιχεία και για οπτικοποίηση των δεδομένων από τη συσκευή.

Απαιτήσεις

  • Όλες οι συσκευές που συνδέονται με την πύλη με μία από τις ακόλουθες επιλογές πρέπει να χρησιμοποιούν την ίδια διασύνδεση επικοινωνίας:
    • RS-232
    • RS-485
    • Ethernet
  • Όλες οι συνδεδεμένες συσκευές πρέπει να είναι του ίδιου τύπου.
    • Αυτή η απαίτηση δεν ισχύει για συσκευές εισόδου/εξόδου.
    • Είναι δυνατή η σύνδεση διαφορετικών συσκευών SENECA στην ίδια πύλη. Δεν είναι δυνατή η σύνδεση μιας συσκευής SENECA και μιας συσκευής διαφορετικού τύπου στην ίδια πύλη.
Σύνδεση Μέγιστος αριθμός συνδεδεμένων συσκευών για κάθε
πύλη
RS-232 8
RS-485 8
Ethernet 4

Ερωτήσεις;

Πολλοί χρήστες είχαν παρόμοιες ερωτήσεις σχετικά με την πύλη CCD 401.
Αναζητήστε απαντήσεις στο
Συχνές ερωτήσεις συνδεσιμότητας