It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Greece. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

API του Secure Connect

Η διασύνδεση προγραμματισμού της εφαρμογής Secure Connect (API) παρέχει στα εξωτερικά συστήματα πρόσβαση στα δεδομένα της Secure Connect. Μέσω των API παρέχεται πρόσβαση στις ακόλουθες πληροφορίες:

  • Δεδομένα συναγερμών
  • Δεδομένα σε πραγματικό χρόνο
  • Δεδομένα σταθμού
  • Δεδομένα συσκευής
  • Δεδομένα πελάτη
  • Δεδομένα χρήστη

Οι API του Secure Connect χρησιμοποιούνται μόνο για τη λήψη των δεδομένων. Ο χρήστης δεν μπορεί να ελέγξει τις συσκευές ή να επεξεργαστεί δεδομένα μέσω των Secure Connect API, προσθέτοντας ένα εξωτερικό πρόγραμμα-πελάτη.

Προσθήκη εξωτερικού πελάτη

  1. Συνδεθείτε στο Secure Connect.
  2. Μεταβείτε στο Διαχ. > Πελάτες.
  3. Επιλέξτε έναν πελάτη.
  4. Μεταβείτε στην καρτέλα Εξωτερικοί πελάτες.
  5. Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη.
  6. Εισαγάγετε ένα όνομα.
  7. Εισαγάγετε μια περιγραφή.
    Είναι προαιρετικό να γράψετε μια περιγραφή.
  8. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση.

Δημιουργείται ένας εξωτερικός πελάτης και ο χρήστης λαμβάνει ένα μοναδικό αναγνωριστικό πελάτη Auth0 και ένα μοναδικό μυστικό πελάτη Auth0. Είναι σημαντικό να αποθηκεύσετε το μυστικό του πελάτη, καθώς εμφανίζεται μόνο μία φορά. Το μυστικό πελάτη απαιτείται για πρόσβαση στα API Secure Connect REST. Αν ο χρήστης ξεχάσει το μυστικό του πελάτη, πρέπει να δημιουργηθεί ένας νέος εξωτερικός πελάτης.

Τεκμηρίωση API

Η τεκμηρίωση Secure Connect API είναι διαθέσιμη στην εφαρμογή Secure Connect. Για πρόσβαση στην τεκμηρίωση του Secure Connect API:

  1. Συνδεθείτε στην εφαρμογή Secure Connect.
  2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο προφίλ στην επάνω δεξιά γωνία.
  3. Κάντε κλικ στους πόρους Εξωτερικού πελάτη .
  4. Κάντε κλικ στον σύνδεσμο API για να κάνετε λήψη του αρχείου YAML Secure Connect API.

Το αρχείο που έχει ληφθεί περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες.

  • Διαδρομές REST API
  • Μορφή αιτήματος
  • Μορφή απόκρισης
  • Πληροφορίες σχήματος

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον μηχανισμό ελέγχου ταυτότητας Secure Connect και τον τρόπο κλήσης των API Secure Connect, κάντε κλικ στον σύνδεσμο Οδηγός εγκατάστασης στους πόρους του εξωτερικού πελάτη. Το αρχείο που έχει ληφθεί περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες:

  • Ρύθμιση εξωτερικού προγράμματος-πελάτη
  • Ανάκτηση του διακριτικού JWT για έλεγχο ταυτότητας

Σχετικές συχνές ερωτήσεις

Πολλοί χρήστες είχαν παρόμοιες ερωτήσεις σχετικά με τα Analytics, Live Data, API και OPC UA Connector.