It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Greece. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Εγκατάσταση

Ο πυρήνας του Xylem Vue Secure Connect είναι η συσκευή Cloud Connectivity Device (CCD). Διαβάστε εδώ για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το CCD και πώς να συνδέετε συσκευές σε αυτό.

Εγκατάσταση

Για να ξεκινήσετε με το Secure Connect, βεβαιωθείτε πρώτα ότι ο λογαριασμός σας είναι ενεργοποιημένος. Στη συνέχεια, αποσυσκευάστε το CCD 401 και συνδέστε το στην τροφοδοσία και την κεραία. Στη συνέχεια, αποκτήστε μια συσκευή που θέλετε να συνδέσετε στο Secure Connect και συνδέστε τη στο CCD 401. Τέλος, ανοίξτε την εφαρμογή Secure Connect και ρυθμίστε τον σταθμό σας. Για υποστήριξη σχετικά με συγκεκριμένα θέματα, δείτε τις παρακάτω πληροφορίες.

Υλικός εξοπλισμός

  • Το CCD 401 της Flygt

    Ο πυρήνας της συσκευής Secure Connect είναι η σύγχρονη συσκευή συνδεσιμότητας Cloud (CCD)

  • Συμβατές συσκευές

    Μια λίστα συμβατών συσκευών, συμπεριλαμβανομένων των συσκευών σύνδεσης πύλης I/O και CCD

  • Προσαρμοσμένες συσκευές

    Συσκευές που δεν περιλαμβάνονται στη λίστα συμβατών συσκευών μπορούν να προστεθούν ως προσαρμοσμένες συσκευές

  • Διαμόρφωση συσκευής

    Βήματα διαμόρφωσης για συσκευές που απαιτούν ειδική ρύθμιση για επικοινωνία με το CCD 401

  • Περισσότερες πληροφορίες

    Πολλοί χρήστες είχαν παρόμοιες ερωτήσεις σχετικά με την πύλη CCD 401. Βρείτε τις απαντήσεις που χρειάζεστε στις Συχνές Ερωτήσεις.

Εξωτερική ενσωμάτωση

  • API του Secure Connect

    Το Application Programming Interface (API) παρέχει στα εξωτερικά συστήματα πρόσβαση σε δεδομένα της Secure Connect

  • OPC UA Connector

    Επιτρέπει στο λογισμικό με πρόγραμμα-πελάτη ενοποιημένης αρχιτεκτονικής OPC να διαβάζει δεδομένα και συναγερμούς της Secure Connect

  • Ερωτήσεις

    Περιηγηθείτε σε άλλες ερωτήσεις σχετικά με το πώς λειτουργεί το Secure Connect στις Συχνές Ερωτήσεις.