It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Greece. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Απροσδόκητες διακυμάνσεις στη στάθμη του νερού

Εφαρμογή

Αυτός ο τύπος ανωμαλίας ισχύει για σταθμούς άντλησης λυμάτων που είναι εξοπλισμένοι με αναλογικό αισθητήρα στάθμης.

Περιγραφή

Οι χρήστες ειδοποιούνται για αυτήν την ανωμαλία εάν η μετρούμενη στάθμη νερού μειώνεται επανειλημμένα όταν δεν λειτουργεί καμία αντλία.

Πιθανές αιτίες

  • Βλάβη ή άλλα προβλήματα με τον αναλογικό αισθητήρα στάθμης
  • Βλάβη στον ελεγκτή
  • Πρόβλημα με τη βαλβίδα αντεπιστροφής της αντλίας
  • Εσφαλμένη διαμόρφωση σταθμού στο Secure Connect

Σχετικά διαγράμματα για αξιολόγηση

Για οδηγίες σχετικά με το πού θα βρείτε τα σχετικά διαγράμματα για εξέταση, βλ.
«Πού μπορώ να βρω τα διαγράμματα ανωμαλιών για εξέταση;» στην ενότητα Συχνές ερωτήσεις για την εκδήλωση > Ανωμαλίες .

Περιγραφή του διαγράμματος Πρώτη ημέρα που εντοπίστηκε η ανωμαλία

Το διάγραμμα παρουσιάζει τα ακόλουθα δεδομένα:

  • Η κατάσταση λειτουργίας κάθε αντλίας στο σταθμό την πρώτη ημέρα που ανιχνεύτηκε η ανωμαλία
  • Η στάθμη του νερού την πρώτη ημέρα που ανιχνεύτηκε η ανωμαλία

Το διάγραμμα επιτρέπει στον χρήστη να αξιολογήσει το πρόβλημα που προκάλεσε την ανωμαλία.

Περιγραφή του διαγράμματος Τρέχουσα κατάσταση του σταθμού

Το διάγραμμα δείχνει πότε είναι ενεργή η ανωμαλία. Το διάγραμμα παρουσιάζει τα ακόλουθα δεδομένα:

  • Η κατάσταση λειτουργίας κάθε αντλίας στο σταθμό κατά τις προηγούμενες 24 ώρες
  • Η στάθμη του νερού κατά τις προηγούμενες 24 ώρες

Το διάγραμμα επιτρέπει στον χρήστη να αξιολογήσει την τρέχουσα κατάσταση του σταθμού.

Αν η ανωμαλία έχει σταματήσει, εμφανίζεται μόνο το διάγραμμα Πρώτη ημέρα που εντοπίστηκε η ανωμαλία.

Αξιολόγηση διαγραμμάτων, παράδειγμα 1

Ο σταθμός διαθέτει δύο αντλίες που έχουν ρυθμιστεί να εναλλάσσονται τακτικά και να λειτουργούν μεταξύ σταθερών επιπέδων εκκίνησης και διακοπής. Οι πίνακες δείχνουν ότι η μετρούμενη στάθμη του νερού είναι πολύ θορυβώδης, γεγονός που καθιστά δύσκολο το διαχωρισμό των κύκλων της αντλίας. Αυτή η τάση υποδεικνύει σφάλμα στον αναλογικό αισθητήρα στάθμης.

Σε αυτό το παράδειγμα, η κατάσταση είναι ιδιαίτερα σοβαρή, επειδή ο ελαττωματικός αισθητήρας στάθμης μετρά τις μη ρεαλιστικές αιχμές στάθμης, οι οποίες εκκινούν τις αντλίες. Ακριβώς μετά, ο αισθητήρας μετρά μια στάθμη που είναι μικρότερη από τη διαμορφωμένη τιμή διακοπής και συνεπώς σταματά τις αντλίες. Αυτή η συμπεριφορά οδηγεί σε εκατοντάδες περιττούς κύκλους καθημερινά και για τις δύο αντλίες, οι οποίες ξεκινούν και σταματούν γρήγορα.

Αξιολόγηση διαγραμμάτων, παράδειγμα 2

Η μετρούμενη στάθμη νερού είναι συνεπής με μια κανονική λειτουργία της αντλίας μεταξύ των διαμορφωμένων επιπέδων εκκίνησης και διακοπής. Ταυτόχρονα, η χρήση των αντλιών ισούται συνεχώς με μηδέν, γεγονός που δεν αντιστοιχεί στην τάση της στάθμης του νερού. Αυτή η συμπεριφορά υποδεικνύει ένα πρόβλημα με τη διαμόρφωση του σταθμού στο Secure Connect και όχι με τον ίδιο τον σταθμό.

Απενεργοποιήστε τον τύπο ανωμαλίας

Εάν η συμπεριφορά που αναγνωρίζεται ως ανωμαλία είναι φυσιολογική για έναν σταθμό, ο τύπος ανωμαλίας θα πρέπει να απενεργοποιηθεί. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα "Πώς μπορώ να ενεργοποιήσω ή να απενεργοποιήσω έναν τύπο ανωμαλίας;" στην ενότητα Συχνές ερωτήσεις για την εκδήλωση > Ανωμαλίες .

Σχετικές συχνές ερωτήσεις

Πολλοί χρήστες είχαν παρόμοιες ερωτήσεις σχετικά με Συμβάντα, Συναγερμούς, ανωμαλίες και περιστατικά.