It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Greece. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Ανίσοι χρόνοι λειτουργίας

Εφαρμογή

Αυτός ο τύπος ανωμαλίας ισχύει για σταθμούς άντλησης λυμάτων δύο αντλιών, στους οποίους οι αντλίες έχουν ρυθμιστεί να εναλλάσσονται τακτικά, με ίσο χρόνο λειτουργίας, σε κάθε κύκλο.

Ο τύπος ανωμαλίας απενεργοποιείται για τύπους συσκευών για τους οποίους, γενικά, οι αντλίες δεν εναλλάσσονται τακτικά.

Περιγραφή

Οι χρήστες ειδοποιούνται για αυτήν την ανωμαλία εάν ο χρόνος λειτουργίας μιας αντλίας υπερβαίνει τον χρόνο λειτουργίας της άλλης αντλίας στον σταθμό κατά περισσότερο από 20% για τρεις συνεχόμενες ημέρες.

Πιθανές αιτίες

  • Διαφορά στη χωρητικότητα μεταξύ των αντλιών
  • Πρόβλημα με τη διαμόρφωση του σταθμού:
    • Η μία αντλία ξεκινά πάντα σε υψηλότερο επίπεδο από την άλλη αντλία.
    • Η τιμή διακοπής έχει οριστεί διαφορετικά μεταξύ των αντλιών.
    • Η στάθμη διακοπής είναι πολύ χαμηλή, γεγονός που προκαλεί τη λειτουργία μιας αντλίας σε επίπεδο κατάστασης ροχαλητού.
    • Οι αντλίες δεν εναλλάσσονται τακτικά.
  • Βλάβη σε αντλία ή στον έλεγχο αντλίας
  • Πρόβλημα με τη βαλβίδα αντεπιστροφής μιας αντλίας

Σχετικά διαγράμματα για αξιολόγηση

Για οδηγίες σχετικά με το πού θα βρείτε τα σχετικά διαγράμματα για εξέταση, βλ.
«Πού μπορώ να βρω τα διαγράμματα ανωμαλιών για εξέταση;» στην ενότητα Συχνές ερωτήσεις για την εκδήλωση > Ανωμαλίες .

Περιγραφή του διαγράμματος Λεπτομέρειες χρήσης αντλίας

Το διάγραμμα παρουσιάζει τα ακόλουθα δεδομένα:

  • Η κατάσταση λειτουργίας κάθε αντλίας στο σταθμό
  • Η στάθμη του νερού, εάν υπάρχει

Η χρονική περίοδος στο διάγραμμα είναι μία ημέρα με τη μέγιστη ανάλυση:

  • Αν η ανωμαλία είναι ενεργή, το διάγραμμα δείχνει την προηγούμενη ημέρα.
  • Αν η ανωμαλία έχει σταματήσει, ο πίνακας δείχνει την ημέρα που ξεκίνησε η ανωμαλία.

Το διάγραμμα επιτρέπει στον χρήστη να αξιολογήσει τα ακόλουθα στοιχεία:

  • Το πρόβλημα που προκάλεσε την ανωμαλία
  • Η τρέχουσα κατάσταση του σταθμού, εάν η ανωμαλία εξακολουθεί να είναι ενεργή

Περιγραφή του διαγράμματος Σύγκριση μεταξύ της χρήσης της αντλίας

Το διάγραμμα δείχνει την καθημερινή χρήση για κάθε αντλία στον σταθμό. Η χρονική περίοδος στο διάγραμμα είναι πολλαπλές ημέρες. Το διάγραμμα επιτρέπει στον χρήστη να αξιολογήσει τα ακόλουθα στοιχεία:

  • Η έκταση της διαφοράς στη χρήση μεταξύ των δύο αντλιών
  • Η συχνότητα εμφάνισης του προβλήματος

Αξιολόγηση διαγραμμάτων, παράδειγμα 1

Τα διαγράμματα δείχνουν ότι η αντλία 1 έχει χάσει τη χωρητικότητά της στα τέλη Φεβρουαρίου:

  • Το διάγραμμα Λεπτομέρειες χρήσης αντλίας δείχνει ότι οι κύκλοι της αντλίας 1 είναι μεγαλύτεροι από τους κύκλους της αντλίας 2.
  • Ησύγκριση διαγραμμάτων μεταξύ της χρήσης της αντλίας δείχνει ότι η χρήση της αντλίας 1 έχει αυξηθεί σημαντικά στα τέλη Φεβρουαρίου.

Αξιολόγηση διαγραμμάτων, παράδειγμα 2

Το διάγραμμα Λεπτομέρειες χρήσης αντλίας δείχνει ότι, από τις 27 Φεβρουαρίου, η τάση της στάθμης νερού διαφέρει σημαντικά από το κανονικό μοτίβο της και ότι ο κύκλος της αντλίας είναι πολύ μεγάλος. Αυτή η συμπεριφορά υποδεικνύει ότι υπάρχει πρόβλημα στον έλεγχο της αντλίας, αντί στη χωρητικότητα της αντλίας.

Ησύγκριση διαγραμμάτων μεταξύ της χρήσης της αντλίας επιβεβαιώνει το πρόβλημα, επειδή η διαφορά στη χρήση της αντλίας αλλάζει μετά από μερικές ημέρες.

Απενεργοποιήστε τον τύπο ανωμαλίας

Εάν η συμπεριφορά που αναγνωρίζεται ως ανωμαλία είναι φυσιολογική για έναν σταθμό, ο τύπος ανωμαλίας πρέπει να απενεργοποιηθεί. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα "Πώς μπορώ να ενεργοποιήσω ή να απενεργοποιήσω έναν τύπο ανωμαλίας;" στην ενότητα Συχνές ερωτήσεις για την εκδήλωση > Ανωμαλίες .

Σχετικές συχνές ερωτήσεις

Πολλοί χρήστες είχαν παρόμοιες ερωτήσεις σχετικά με Συμβάντα, Συναγερμούς, ανωμαλίες και περιστατικά.