It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Greece. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Άνισος αριθμός εκκινήσεων

Εφαρμογή

Αυτός ο τύπος ανωμαλίας ισχύει για σταθμούς άντλησης λυμάτων δύο αντλιών, στους οποίους οι αντλίες έχουν ρυθμιστεί να εναλλάσσονται τακτικά σε κάθε κύκλο.

Ο τύπος ανωμαλίας απενεργοποιείται για τύπους συσκευών για τους οποίους, γενικά, οι αντλίες δεν εναλλάσσονται τακτικά.

Περιγραφή

Οι χρήστες ενημερώνονται για αυτήν την ανωμαλία εάν ο αριθμός εκκινήσεων μιας αντλίας υπερβαίνει τον αριθμό μιας άλλης αντλίας στον σταθμό κατά περισσότερο από 20% για μερικές συνεχόμενες ημέρες.

Πιθανές αιτίες

  • Η μία αντλία αποτυγχάνει επανειλημμένα να χαμηλώσει τη στάθμη του νερού και έτσι βασίζεται στην άλλη αντλία για την ολοκλήρωση του κύκλου
  • Εκκινείται επανειλημμένα μία αντλία λόγω βλάβης στην αντλία, βλάβης στον έλεγχο της αντλίας ή εσφαλμένης διαμόρφωσης του σταθμού

Σχετικά διαγράμματα για αξιολόγηση

Για οδηγίες σχετικά με το πού θα βρείτε τα σχετικά διαγράμματα για εξέταση, βλ.
«Πού μπορώ να βρω τα διαγράμματα ανωμαλιών για εξέταση;» στην ενότητα Συχνές ερωτήσεις για την εκδήλωση > Ανωμαλίες .

Περιγραφή του διαγράμματος Λεπτομέρειες χρήσης αντλίας

Το διάγραμμα παρουσιάζει τα ακόλουθα δεδομένα:

  • Η κατάσταση λειτουργίας κάθε αντλίας στο σταθμό
  • Η στάθμη του νερού, εάν υπάρχει

Η χρονική περίοδος στο διάγραμμα είναι μία ημέρα με τη μέγιστη ανάλυση:

  • Αν η ανωμαλία είναι ενεργή, το διάγραμμα δείχνει την προηγούμενη ημέρα.
  • Αν η ανωμαλία έχει σταματήσει, το διάγραμμα δείχνει την ημέρα που ξεκίνησε η ανωμαλία.

Το διάγραμμα επιτρέπει στον χρήστη να αξιολογήσει τα ακόλουθα στοιχεία:

  • Το πρόβλημα που προκάλεσε την ανωμαλία
  • Η τρέχουσα κατάσταση του σταθμού, εάν η ανωμαλία εξακολουθεί να είναι ενεργή

Περιγραφή του πίνακα Αριθμός εκκινήσεων των αντλιών

Το διάγραμμα δείχνει τον ημερήσιο αριθμό εκκινήσεων για κάθε αντλία στον σταθμό. Η χρονική περίοδος στο διάγραμμα είναι πολλαπλές ημέρες. Το διάγραμμα επιτρέπει στον χρήστη να αξιολογήσει τα ακόλουθα στοιχεία:

  • Η έκταση της διαφοράς στον αριθμό εκκινήσεων μεταξύ των δύο αντλιών
  • Η συχνότητα εμφάνισης του προβλήματος

Αξιολόγηση διαγραμμάτων, παράδειγμα 1

Το διάγραμμα Λεπτομέρειες χρήσης αντλίας δείχνει ότι η αντλία 2 συχνά βασίζεται στην αντλία 1 για την ολοκλήρωση του κύκλου.

Ο πίνακας Αριθμός εκκινήσεων των αντλιών δείχνει έτσι ότι ο αριθμός εκκινήσεων της αντλίας 1 είναι μεγαλύτερος από αυτόν της αντλίας 2.

Τα διαγράμματα δείχνουν ότι το πρόβλημα έχει παρουσιαστεί τακτικά τον τελευταίο μήνα.

Αξιολόγηση διαγραμμάτων, παράδειγμα 2

Το διάγραμμα Λεπτομέρειες χρήσης αντλίας δείχνει μια ακανόνιστη τάση της μετρούμενης στάθμης νερού με μη ρεαλιστικές αιχμές. Στον πίνακα εμφανίζονται επίσης συχνοί, πολύ σύντομοι κύκλοι αντλίας που δεν μειώνουν τη στάθμη του νερού. Αυτή η συμπεριφορά υποδεικνύει ότι υπάρχει πρόβλημα στον έλεγχο των αντλιών.

Ο πίνακας Αριθμός εκκινήσεων των αντλιών δείχνει ότι το πρόβλημα προκαλεί μεγάλο αριθμό εκκινήσεων και για τις δύο αντλίες, ιδιαίτερα για την αντλία 2.

Απενεργοποιήστε τον τύπο ανωμαλίας

Εάν η συμπεριφορά που αναγνωρίζεται ως ανωμαλία είναι φυσιολογική για έναν σταθμό, ο τύπος ανωμαλίας θα πρέπει να απενεργοποιηθεί. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα "Πώς μπορώ να ενεργοποιήσω ή να απενεργοποιήσω έναν τύπο ανωμαλίας;" στις Συχνές ερωτήσεις συμβάντων > Ανωμαλίες .

Σχετικές συχνές ερωτήσεις

Πολλοί χρήστες είχαν παρόμοιες ερωτήσεις σχετικά με Συμβάντα, Συναγερμούς, ανωμαλίες και περιστατικά.