It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Greece. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Ανίχνευση ανωμαλιών

Ειδοποιηθείτε εάν μια συνδεδεμένη συσκευή αποκλίνει από την αναμενόμενη συμπεριφορά, όπως μειωμένη χωρητικότητα αντλίας ή ασυνεπής στάθμη νερού

Μια ανωμαλία είναι μια απόκλιση από την αναμενόμενη τιμή ή τάση ή ένα συμβάν που αποκλίνει σημαντικά από τη φυσιολογική συμπεριφορά. Η υπηρεσία ανίχνευσης ανωμαλιών ενεργοποιείται αυτόματα όταν υπάρχει ένας τύπος ανωμαλίας που ισχύει για τον σταθμό. Οι ανωμαλίες βρίσκονται στο κύριο μενού για όλους τους σταθμούς σας ή στο μενού σταθμών για έναν συγκεκριμένο σταθμό. 

Η Secure Connect εμφανίζει ειδοποιήσεις ανωμαλιών από τις συνδεδεμένες συσκευές. Οι ειδοποιήσεις μπορούν να επισημανθούν ως αναγνωσμένες ή μη αναγνωσμένες, αλλά επισημαίνονται αυτόματα ως αναγνωσμένες μετά από 180 ημέρες. 

Οι τύποι ανωμαλίας είναι ειδικοί για κάθε τύπο σταθμού. Εάν ισχύει οποιοσδήποτε τύπος ανωμαλίας για το σταθμό κατά τη δημιουργία του σταθμού, η υπηρεσία ανίχνευσης ανωμαλίας είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή. Για έναν σταθμό, είναι δυνατό να απενεργοποιήσετε τη συνολική υπηρεσία ανίχνευσης ανωμαλιών και την ανίχνευση ενός συγκεκριμένου τύπου ανωμαλιών. Οι τύποι ανωμαλίας ισχύουν για διαφορετικές συσκευές, ανάλογα με τα σημεία δεδομένων που παρέχουν οι συσκευές. Οι χρήστες ειδοποιούνται για ανωμαλίες μέσω ειδοποιήσεων εντός της εφαρμογής.

Είδη ανωμαλιών που θα ανακαλύψει η Secure Connect

Σχετικές συχνές ερωτήσεις

Πολλοί χρήστες είχαν παρόμοιες ερωτήσεις σχετικά με Συμβάντα, Συναγερμούς, ανωμαλίες και περιστατικά.