It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Greece. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Αναλύσεις

Λάβετε βάσιμες αποφάσεις με βάση ιστορικά δεδομένα

Το Secure Connect εμφανίζει ζωντανά δεδομένα και την κατάσταση συνδεσιμότητας για τις συνδεδεμένες συσκευές. Η εφαρμογή αποθηκεύει τα δεδομένα και εμφανίζονται γραφήματα τάσεων για ανάλυση των δεδομένων με την πάροδο του χρόνου.

Στα αναλυτικά στοιχεία σταθμών, εμφανίζονται χρονικές σειρές για διαφορετικά σημεία δεδομένων. Μέσω των ρυθμίσεων διαγράμματος, είναι δυνατή η οπτικοποίηση των συμβάντων σταθμού κάτω από τη χρονική σειρά. Η λειτουργία επιτρέπει στους χρήστες να συσχετίζουν τα δεδομένα και ένα συγκεκριμένο συμβάν.

Για να λάβετε μια επισκόπηση των διαφορετικών συμβάντων που έχουν συμβεί σε μια χρονική περίοδο, η σελίδα ανάλυσης παρέχει διαγράμματα καταμέτρησης συμβάντων. Τα συμβάντα μπορούν επίσης να απεικονιστούν σε μια σειρά χρονικών σημείων δεδομένων.

Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει ανάλυση, έως τη χαμηλότερη ανάλυση του 1 λεπτού. Αυτό περιορίζεται από τη συνδεσιμότητα του σταθμού, όχι από την εγκατεστημένη συσκευή. Εάν η ανάλυση έχει οριστεί σε 1 λεπτό, τα δεδομένα θα πρέπει να ενημερώνονται τουλάχιστον κάθε λεπτό. Εάν η ανάλυση έχει οριστεί στα 10 λεπτά, αναμένεται επίσης να διαρκέσει περισσότερο 1 ώρα ή περισσότερο για την ενημέρωση των δεδομένων.

Απεικονίστε και συγκρίνετε τα σημεία δεδομένων σε διαγράμματα

Τα αναλυτικά στοιχεία έχουν διαφορετικούς τύπους γραφήματος. Αυτά είναι γραφήματα σημείων δεδομένων, δέλτα μετρητών και αριθμός καταστάσεων και χρήση. Οι τύποι των διαθέσιμων γραφημάτων εξαρτώνται από τη διαμόρφωση του σταθμού και τις συσκευές και τους αισθητήρες που έχουν εγκατασταθεί. Τα γραφήματα μπορούν να συνδυαστούν στον ίδιο πίνακα για σύγκριση. Στη σελίδα ανάλυσης είναι επίσης δυνατή η προβολή δεδομένων ιστορικού και η λήψη όλων των δεδομένων σε πραγματικό χρόνο σε ένα αρχείο CSV.

Εξαγωγή των δεδομένων για ανάλυση σε άλλα εργαλεία

Ο χρήστης επιλέγει ποια διαγράμματα θα εμφανίζονται και είναι δυνατή η εξαγωγή των δεδομένων για περαιτέρω ανάλυση εκτός της εφαρμογής.

Σχετικές συχνές ερωτήσεις

Πολλοί χρήστες είχαν παρόμοιες ερωτήσεις σχετικά με τα Analytics, Live Data, API και OPC UA Connector.