It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Greece. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Χαρακτηριστικά στο Xylem Vue Secure Connect

Οι πυλώνες της Secure Connect είναι οι λειτουργίες που σας βοηθούν να παρακολουθείτε τα περιουσιακά στοιχεία σας. Διαβάστε περισσότερα για τις διάφορες λειτουργίες εδώ.

Χαρακτηριστικά στο Xylem Vue Secure Connect

Η Secure Connect είναι μια ψηφιακή υπηρεσία που παρέχει ειδοποιήσεις και ενημερώσεις βάσει δεδομένων από μια συσκευή που είναι συνδεδεμένη με τους σταθμούς αντλιών και εγκαταστάσεις υποδομών υδάτων σας. Μόλις εγκατασταθεί μια πύλη για τη σύνδεση όλων των στοιχείων, μπορείτε να έχετε μια συνολική επισκόπηση όλων των συνδεδεμένων λειτουργιών, οποιαδήποτε στιγμή και οπουδήποτε.

Δυνατότητες ευρείας πλατφόρμας

Η πλατφόρμα Secure Connect προσφέρει ένα σύστημα παρακολούθησης plug and play. Το Secure Connect συνδέει τις υποστηριζόμενες και τις προσαρμοσμένες συσκευές μέσω Modbus (RS-485, RS-232 ή TCP) ή αναλογικών και ψηφιακών εισόδων απευθείας στο CCD 401.

Η Secure Connect χειρίζεται τα δεδομένα από πολλαπλούς σταθμούς. Μεταβείτε στον πίνακα εργαλείων για να δείτε μια επισκόπηση των στατιστικών στοιχείων των σταθμών και περιηγηθείτε εύκολα μεταξύ των σταθμών μέσω ενός φιλτραρίσματος και ταξινόμησης βάσει δεδομένων.

  • Διαχείριση συναγερμών

    Λάβετε δεδομένα σε πραγματικό χρόνο και πρώιμες προειδοποιήσεις από τις συνδεδεμένες συσκευές.

  • Λίστες κλήσεων

    Μια λίστα κλήσεων είναι μια ομάδα χρηστών που λαμβάνουν ειδοποιήσεις από την Secure Connect σε περίπτωση συναγερμών.

  • Ανίχνευση ανωμαλιών

    Ειδοποιηθείτε όταν μια συνδεδεμένη συσκευή αποκλίνει από την αναμενόμενη συμπεριφορά

  • Εξωτερική ενσωμάτωση

    Συνδέστε το Secure Connect σε άλλα συστήματα μέσω ενός API μηχανής-σε-μηχανή ή ενός συνδέσμου OPC UA Connector.

Χαρακτηριστικά επιπέδου σταθμού

Στο Secure Connect, ο σταθμός αποτελεί κεντρική ιδέα. Κάθε πελάτης μπορεί να διαχειριστεί πολλαπλούς σταθμούς και κάθε σταθμός μπορεί να έχει εγκατεστημένους αισθητήρες, αντλίες και άλλα μηχανήματα. Ο χρήστης μπορεί να παρακολουθεί τα ζωντανά δεδομένα που αποστέλλονται από τη συσκευή, όπως την κατάσταση των περιουσιακών στοιχείων του ή τις πληροφορίες καιρού του σταθμού σας.

Ορισμένες συσκευές μπορούν να ελεγχθούν εξ αποστάσεως. Ο χρήστης μπορεί επίσης να κρατήσει σημειώσεις, να φορτώσει εικόνες, να προβάλει τα δεδομένα ιστορικού και τους συναγερμούς.

Οι συνδεδεμένες αντλίες, αισθητήρες και άλλα μηχανήματα επικοινωνούν με την Secure Connect μέσω ενός ελεγκτή, γνωστό ως «Συσκευή» στην Secure Connect. Η συσκευή είναι συνδεδεμένη σε μια πύλη (CCD 401) που παρέχει τη συνδεσιμότητα με το Secure Connect. Τόσο οι συσκευές όσο και οι πύλες απαιτούν ενημερώσεις λογισμικού κατά καιρούς, η διαχείριση των οποίων γίνεται μέσω της Secure Connect.

Παρακολούθηση περιστατικών

Εάν ένας σταθμός δεν έχει συνδεσιμότητα με το Secure Connect, προκύπτει ένα περιστατικό «απώλειας συνδεσιμότητας». Το περιστατικό δείχνει τη χρονική περίοδο κατά την οποία χάθηκε η σύνδεση. Λόγω καθυστερήσεων του συστήματος, τα περιστατικά μπορεί να έχουν καθυστέρηση 30-60 δευτερολέπτων.

Στα αναλυτικά στοιχεία σταθμών, συλλέγονται τα δεδομένα και τα περιστατικά απώλειας συνδεσιμότητας. Αυτή η διάταξη καθιστά δυνατή τη συσχέτιση των δεδομένων και ενός συγκεκριμένου περιστατικού.

Πιθανές αιτίες μπορεί να είναι περιβαλλοντικές, όπως διακοπές στο τοπικό δίκτυο ή διακοπή ρεύματος. Θα μπορούσε επίσης να είναι ένα τοπικό ζήτημα, όπως ένα ελαττωματικό ραδιοσήμα, λόγω, για παράδειγμα, κακής τοποθέτησης της κεραίας ή ίσως ο CCD να μην είναι συνδεδεμένος στη σωστή θύρα της κεραίας.

Για την προστασία των περιουσιακών στοιχείων σας, το Κέντρο Λειτουργιών Δικτύου της Xylem παρακολουθεί την πλατφόρμα Secure Connect 24/7. Επιπλέον, ο εντοπισμός διακοπών λειτουργίας της Secure Connect, καθώς και οι συναγερμοί «Απώλειας επαφής» διατηρούν τους χρήστες ενημερωμένους για την κατάσταση των περιουσιακών τους στοιχείων.

Ερωτήσεις;

Πολλοί χρήστες είχαν παρόμοιες ερωτήσεις σχετικά με Συμβάντα, Συναγερμούς, ανωμαλίες και περιστατικά.