It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is China. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

使用臭氧解决方案处理造纸业废水,杀菌率高达99.9%

使用臭氧解决方案处理造纸业废水,杀菌率高达99.9%

  • 使用赛莱默的Wedeco威德高的臭氧发生器系统,对废水进行颜色和消毒处理
  • 臭氧厂通过完全组装的容器提供,配有全方位控制与监测系统。赛莱默的专业技术人员负责快速调试

意大利佩夏镇周边地区

Collodi位于意大利中部托斯卡纳大区佩夏镇,当地工业,尤其是纸张和纸板制造业非常发达。整个工业的废水都是通过污水管进入由Consorzio del Torrente Pescia(Pescia River Consortium,佩夏河联盟)管理的Veneri处理厂。

当地的废水来源复杂,既有来自工业的废水,也有一小部分是来自城区,这些废水最终会进入处理厂。此外,排放水最终进入的水域被归类为“敏感区域”。 因此,该联盟将臭氧技术作为三级废水处理工艺进行整合,最大限度地提高处理厂的净化效果,改善排放水的处理效果。

颜色问题

造纸业要生产彩色产品,因此需要对废水残留颜色的处理进行评估。处理造纸业的染料和颜料残留物非同小可;因此,该联盟的管理人员选择采用创新臭氧技术来改善废水的颜色残留问题。臭氧分子可产生有效的氧化作用,因此能够真正减少残留的有机负荷量,并消除废水的着色效应。

臭氧解决方案

基于对多年经验的信任,该联盟的管理人员选用了赛莱默提出的解决方案,希望最大程度上提高废水处理效果。经过双方技术人员的深入分析发现,很显然,使用臭氧处理技术不仅可以大大缓解废水颜色残留问题,还会显著减少残留细菌负荷,从而改善排放水的质量。

实验开始

实验决定采取一种渐进式方法,即在最终排放到水体之前开展六个月纯试验,包括在废水中加入臭氧。实验阶段的结果大体上是积极的,这也促使处理厂的管理人员购买了赛莱默的臭氧发生器和相关设备。

结果

赛莱默的技术人员为臭氧发生器系统安装了容器,并根据该联盟的需求安装了相关设备。臭氧发生器还配备了自动控制系统。在试验阶段,臭氧处理装置解决与废水颜色、细菌负荷和化学需氧量(COD)相关的问题的有效性,即刻得到了该联盟的实验室的技术人员的确认。对排放到水体中的水进行取样的检测人员也证实了这一结果。

该联盟的臭氧设备全面运行时每小时可产生2.5公斤的臭氧。这么多臭氧可以支持处理高达400立方米/小时的废水,从而减少99.9%的细菌和病毒载量(即3 Log)。这意味着该联盟实施的臭氧氧化工艺将满足直接排放到当地水域的当地要求,也可用于再利用处理后的水。

臭氧甚至可用于处理污泥

为了确保排放前进行有效的三级废水处理,防止出现异常污染负荷的情况(例如细菌负荷特别集中),臭氧剂量要略高于理论要求。多余的气体会再次用于上游处理工艺中,避免出现任何浪费。