您似乎来自United States,但您选择访问的当前网站是China。是否更换网站?

是,请更换! 否,停在当前网站。

Enable high contrast mode
实时水质监测有助于保护泰国的巴塞河

实时水质监测有助于保护泰国的巴塞河

实时水质监测项目在帮助执行环境政策方面发挥着日益重要的作用。在泰国,赛莱默(Xylem)旗下YSI品牌与环境咨询公司Green Banyan合作,在巴塞河沿岸建造水质监测系统。该系统位于曼谷东北部,一旦水质参数超过政府建议的临界值,它就会立即向官员发出警报。

和大多数东盟国家一样,泰国在过去几十年里经历了人口快速增长和工业发展,特别是在曼谷等大城市中心。遗憾的是,这种经济增长也可能导致空气和水污染等人们不希望看到的后果。

亚洲水环境伙伴关系项目(WEPA)日前对泰国的地表水总体质量进行了评估,发现其大部分江河流域的水质得到了改善。然而,毗邻主要城市中心的南部河流仍受城市、农业和工业污染源的影响。这些持续不断的污染源最终会导致有害藻华、含氧量极低甚至缺氧水的形成,还会导致包括养殖鱼类在内的大量鱼类的死亡。

用于保护巴塞河的水质监测站

巴塞河多年来水质污染格外严重,污染源主要来自城市和工业废水排放。根据污染控制部门(PCD)发布的2015年巴塞河相关报告,只有45%的废水是经过处理后才排放到其附近的河流。几起引人注目的大型鱼类死亡事件已促使政府采取行动,包括为实时水质监测站提供资助。

水质监测解决方案的首批系统于2016年安装,水质已得到了改善。根据PCD发布的2018年泰国污染状况小册子,巴塞河属于“良好水质”范畴,其水质指数(WQI)为61,优质水质指数为70及以上。巴塞河获得了更高的WQI总评分,这要归功于近期水处理技术的改进、四座新的污水处理厂投入施工,及积极的水质监测工作。

Green Banyan的Opart Rungsiri说,总体来说,该项目旨在帮助执行当地的环境法律,并增强公民和工业之间的关系及他们的信心。

 

实时水质监测项目的运作方式

在内政部的资助下,该项目分为三阶段:前两个阶段是部署浮标平台,在本项目中使用的是EMM 350 Pisces浮标,第三阶段是建造利用潜水泵采集水样的陆基监测站。
 
这些浮标配有 YSI EXO2水质探测仪, 用于测量表面温度、电导率、pH值、溶解氧、总藻(包括蓝藻)和浊度,以及其他计算水质参数。

 

每台EXO2系统还配备了一个中央刮,用于防止生物污损,并减少因传感器污损而造成数据丢失的风险。每座监测站都建在佛寺附近,当地人可以随时关注浮标情况,从而降低破坏或盗窃的可能性。

为政府机构和公众意识计划提供数据

Pisces浮标 由YSI公司在美国组装,已分两期交付给Green Banyan。首批4个Pisces浮标于2016年交付安装,第二批4个浮标最近已交付使用。

这8个浮标每月维护一次,团队会前往每个地点检查所有系统,校准传感器,并提供常规维护和清洁。政府机构和大学将这些数据用于主动监测、数字和预测模型开发及公众意识计划。

水质数据被传输到政府服务器和Green Banyan。如果某个参数(如溶解氧)超过了政府建议的临界值,警报系统会向官员发出实时警告。然后系统会将通知发送给当地社区,便于他们做出合理的对策。

4座陆基水质监测站

巴塞河水质监测项目下一阶段是在巴塞河沿岸增设四座监测站。与前两个阶段的浮标平台不同,第三阶段是安装新的陆基设施。

这些监测站既包括原有的EXO参数(例如pH、氨等),也包括通过使用WTW NiCaVis光谱传感器套件得到的生物需氧量(BOD)和化学需氧量(COD)。这些参数通常用于废水监测应用,因此可用于将处理厂和河流的水质进行对比。,

有了水质监测系统,研究人员和机构可以全面了解巴塞河的健康状况,并更有效地监测污染合规情况。该系统还可作为“概念验证系统”,用于该地区及其他地区以后推出的类似项目。

通过 Greg Weiss