It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is China. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

赛莱默在马来西亚部署解决方案实时监测管道泄漏

赛莱默在马来西亚部署解决方案实时监测管道泄漏

在投入使用的第一年,该解决方案在Air Selangor的管道中监测到65处严重泄漏和爆管,有效提高了资产的可靠性和弹性。

Air Selangor是马来西亚雪兰莪州的一家大型供水公司。该公用事业公司为840万居民供水,管理超过3,800英里(6,200公里)的供水主管线,管道直径从300毫米到2200毫米不等,大部分管道位于该州的偏远地区。

作为一家经济高效管理管网的国家水务公司,Air Selangor希望降低其较高的无收益水损失(NRW)率,即因管道泄漏、水表破损或未经授权用水而造成的水损失,这一比率在2017年达到了33.3%。

Air Selangor为应对基础设施老化问题,采取积极措施来减少管道泄漏和爆管

该公司希望能找出造成水锤(又称压力瞬变)的原因,以减轻它们可能造成的损害,这一现象会导致管道的使用寿命缩短。只要在漏点劣化成严重爆管前找出泄漏点,就可以在管线不关闭或不中断对当地社区供水的情况下进行维修。

泄漏问题发现不及时,水锤原因不明

Air Selangor过去曾使用多种技术来寻找管道的泄漏和爆管爆管。但响应速度仍需要提高,才能最大限度地减少泄漏和爆管的发生时间以及造成的供水中断。由于该公司的管网干线所在位置比较偏远,以前漏水问题都要过很长时间才会被发现。此外,即使发现管网存在压力瞬变现象,也不知道事件发生的原因。

Air Selangor还注意到同一管道会反复出现泄漏,不仅造成了较大的困扰,更损害了该公司的声誉。因此,Air Selangor主动寻求创新解决方案,希望能通过持续监测及早发现泄漏和水锤事件,减少无收益水量并改善客户关系。

实时监测泄漏和爆裂,检测水击压力

Air Selangor与赛莱默携手制定了一项覆盖全州的长期监测计划,目的是提高其资产的可靠性和弹性。Xylem Water Loss Management提供数字化实时监测和传感平台,能通过泄漏、爆管和水锤监测等功能,帮助Air Selangor避免整个管网系统失效。

该解决方案采用两种主要传感器(高频压力计和水听器)结合传感器采集并上传的结果展开进一步分析,帮助公用事业公司在分钟级内确定管道爆裂的位置并检测出缓慢扩大的泄漏点。

分析人员全天候保持监控,自动化的监测流程不仅简化了对大量数据的分析、可视化和说明,还能帮助维修人员确定优先处理顺序。

用于水锤监测的Xylem Water Loss Management解决方案是一种非侵入式且具有经济效益的技术,帮助监测供水管网是否存在破坏性水锤。通过对压力瞬变的在线监测,该解决方案有助于确定泄漏的原因,并找出极有可能因压力瞬变出现泄漏的管道。这种早期预警有助于管理破坏性压力瞬变并减轻管道提前报废的风险,从而延长基础设施资产的使用寿命。

每周发现两处泄漏点

该监测计划于2018年启动,第一年成功部署了500个传感器,通过与Air Selangor的密切合作,发现并修复了65个严重泄漏和爆管。该计划今天仍在进行,不断有新安装的传感器投入使用(截至2021年1月,Air Selangor已部署了1,600个传感器)。

Air Selangor与赛莱默的联合分析团队平均每周发现两处泄漏点,截至2021年1月已发现295个泄漏点。持续泄漏监测有助于Air Selangor实现其减少无收益水量的目标。如果仍然使用传统方法,这些管道的问题可能几个月或几年都无法发现。

“作为一家公用事业公司,我们希望减少管道爆裂并改善我们的客户服务,而持续监测解决方案无疑正在帮助我们达成这个目标。”

- Air Selangor

高频压力和声传感器采集的数据有助于深入了解Air Selangor管网的运行情况以及主管线泄漏的原因及位置。此外,压力瞬态监测还能识别出切换泵导致的运行问题,便于Air Selangor实施干预,避免整个供水管网系统失效。

详细了解Xylem Water Loss Management

请求信息