It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is China. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

为俄罗斯新冠肺炎专科医院解决污水处理问题

为俄罗斯新冠肺炎专科医院解决污水处理问题

随着新冠肺炎疫情在全国进一步蔓延,俄罗斯迅速采取行动,为大量患者的涌入做好准备,包括新建一批专门收治新冠肺炎患者的医院。莫斯科附近的一家新冠肺炎专科医院从三月份开始施工,只用了短短一个多月便顺利完工。该院占地70,000平方米,由12栋楼组成,可提供500张床位,其中250张分配到重症监护室。这家传染病医院配备了最先进的医疗设备和用品,还另外为医务人员建造了宿舍,可容纳约1,000人

挑战

医院的各个科室和区域都会产生污水,包括患者病房、手术室、化验室、诊疗室,重症监护室和洗衣房。由于各科负责不同的工作,诊疗活动产生的残留物也不同,因此污水中会含有非生物和纤维物质。

为了建立高效的污水处理能力,这家医院迫切需要污水泵站、消毒剂反应罐和预处理系统,以便将污水正确排放到公共污水系统中,同时还需要一套净水和热水系统。

解决方案

赛莱默(Xylem)与分销商RDE携手合作,为该院提供了总共11台污水泵,分别是8台飞力(Flygt) N 3127和3台飞力N 3069,这些污水泵将安装到三座新的污水泵站里。这些污水泵采用了Adaptive N®自适应跳动式N水力端,这项技术可确保水泵持续高效运转,将能耗降低25%,并且不受叶轮转速或工作点的影响。

由于这家医院产生的所有污水在排入污水处理系统之前,都要经过化学预处理,因此赛莱默还提供了12台飞力4640搅拌器,可大大提高消毒剂反应罐中消毒过程的效率。由于反应罐置于地下,因此赛莱默必须确保罐中所有物质的充分混合,并且在运行期间尽量不需要维护。
 
赛莱默还提供飞力搅拌器的计算和布置服务,帮助设计顾问达到理想的性能要求,同时还可以充分利用现有的反应罐设计,无需对结构做出任何更改。为帮助搭建净水和热水系统,赛莱默安装了4台Lowara Ecocirc XL高效循环泵。

影响和效益

赛莱默所提供的这些设备让这家医院即便处在巨大的运营压力下,也能正确有效地处理污水。

赛莱默俄罗斯、白俄罗斯和哈萨克斯坦地区总经理Grigory Erantsev表示:“我们很荣幸能在疫情期间提供新的供水和污水处理设备,这将使该院、患者以及所有莫斯科民众受益。水在公共卫生领域扮演着重要角色,赛莱默为帮助客户及他们的利益相关者解决水问题感到自豪。”