It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Canada. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Intégrer la location de pompes dans votre plan d’urgence

Les pluies torrentielles et les inondations éclairs ne sont pas nouvelles au Texas. Toutefois, en mai 2015, un « tsunami de pluie » – suffisant pour recouvrir tout l’État de 20 cm d’eau – a submergé les personnes et les sociétés dans l’ensemble de l’État. Il a provoqué des inondations sans précédent et a prouvé qu’il faut être préparé à toute éventualité.

Lorsque nous avons entendu les prévisions météorologiques, nous avons commencé à installer des pompes de location pour la tempête à venir. Nos clients qui disposaient de plans d’urgence en place ont pu rapidement se procurer des pompes de location pour éviter de trop gros dommages dus aux inondations ainsi que pour accélérer leurs efforts d’assèchement une fois la tempête passée.

Leur degré de préparation a contribué à réduire l’incidence des inondations records et à reprendre leur activité plus rapidement que les sociétés qui n’étaient pas aussi bien préparées. Notre intervention dans le cas des inondations du Texas est un cas d’école. Elle démontre en effet la raison pour laquelle il est important d’anticiper et la manière dont Xylem peut participer à votre processus de planification des urgences.

Intégrer la location de pompes dans votre plan d’urgence est sensé quel que soit le type d’urgence, et pas uniquement les cas où Mère Nature est vraiment méchante. Les pompes peuvent tomber en panne pour toutes sortes de raisons, de la défaillance mécanique à la coupure de courant. En cas de défaillance, vous voulez que cela soit rapidement réparé. Par exemple, pour garantir un flux ininterrompu d’eaux usées, de nombreuses stations de relevage municipales et industrielles sont équipées de nos systèmes de secours Dri-Prime (Dri-prime Backup Systems, DBS) Godwin dans le cadre de plans d’urgence. Le DBS propose des pompes de secours alimentées indépendamment pour toutes sortes de situations d’urgence.

LE TEMPS NE JOUE PAS EN VOTRE FAVEUR

En cas d’urgence, chaque minute compte. Que votre installation soit inondée ou que votre résultat net chute car votre usine est à l’arrêt, nous sommes disponibles 24 h sur 24 et 7 j sur 7 pour vous aider à rétablir votre activité. Avec plus de 40 sites à travers les États-Unis et plus de 7 000 pompes et équipements annexes dans notre parc de location des États-Unis., nous sommes en mesure de vous procurer rapidement et facilement l’équipement dont vous avez besoin pour reprendre votre activité.

Lorsqu’il s’agit de se préparer à une éventuelle catastrophe et à planifier la poursuite de son activité, il est compréhensible de remettre à plus tard. Il y a toujours des questions plus urgentes à traiter et des délais plus serrés à tenir. Se préoccuper d’un événement susceptible de se produire dans le futur peut être considéré comme une perte de temps. Toutefois, les inondations peuvent survenir et surviennent partout aux États-Unis. Jetez un œil à cette carte des risques d’inondation par État de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) pour voir les différents types de dégâts que l’eau peut provoquer dans votre région.

Un plan d’urgence peut vous aider à survivre à une catastrophe et à minimiser vos pertes. Intégrer la location de pompes d’assèchement dans votre plan de réduction des risques est facile et peut faire une différence énorme lorsque l’urgence se produit. Chez Xylem, nous mettons à votre disposition des personnes, des pompes de location et un service 24 h sur 24 et 7 j sur 7 qui vous procurent une tranquillité d’esprit en sachant que votre activité est protégée par un plan d’urgence solide. Pour plus d’informations ou prendre un rendez-vous gratuit sur les plans d’urgence, contactez votre représentant Xylem local.

par Michael J. Delzingaro