It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Canada. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode

Ingénierie des systèmes de pompage

L'ingénierie des systèmes de pompage est la science qui permet d'obtenir des solutions de pompage optimales pour répondre à vos besoins. L'exemple le plus courant est le dimensionnement et la sélection du bon produit pour une application donnée. Cependant, pour obtenir une solution optimale du point de vue de la fiabilité et de l'efficacité, il ne suffit pas de sélectionner le bon produit.

UNE EXPÉRIENCE EXTENSIVE NOUS DONNE UNE EXPERTISE UNIQUE

S’appuyant sur plus 60 ans d’expérience dans le domaine de la gestion des eaux usées, Xylem a développé un savoir-faire pour alimenter la conception de recommandations et de solutions pour vos processus et applications. Nos ingénieurs utilisent des logiciels de pointe spécialement conçus et commercialisés pour dév elopper les solutions de conception pour relever vos défis de pompage.

Les connaissances approfondies et la vaste expérience de nos ingénieurs en pompage, associées à une vaste gamme de produits Flygt uniques, nous permettent d’offrir une solution personnalisée – une solution qui garantit un fonctionnement sans problème et des coûts de cycle de vie réduits.

NOS SERVICES D'INGÉNIERIE DE SYSTÈME DE POMPES INTÈGRENT :

  • Calculs de perte de charge
  • Analyse des coups de bélier
  • Commencer les calculs
  • Conception de stations de pompage
  • Calcul numérique pour la dynamique des fluides

CONCEPTION DE SYSTÈME

La conception du système est importante lors du transport de l'eau, des eaux usées et d'autres fluides contenant des solides. La bonne conception du système évite la sédimentation des solides et que les pompes ne se bouchent. Un système mal conçu coûtera plus cher en maintenance et manquerz d'efficacité énergétique. Plus important encore, peut-être, cela peut également contribuer à des problèmes de santé pour les personnes vivant à proximité des réseaux de canalisations et des stations de pompage, car la panne du système entraîne des fuites d'eaux usées dans l'environnement. Une station plus propre entraîne moins de maintenance et un meilleur environnement de travail pour le personnel de service.

Une eau donnant par onde des « coups de bélier » peut provoquer l'engorgement des tuyaux et la rupture des vannes. En analysant les performances du système suivant des méthodes et des calculs précis, nous pouvons recommander et dimensionner la protection système appropriée pour votre système.

COÛTS DU CYCLE DE VIE

Les installations de pompage et les conceptions de stations sont essentielles à la réalisation de faibles coûts de cycle de vie (CCV) dans les applications de traitement des eaux usées. Une station de pompage étant un système très complexe, chaque scénario de fonctionnement critique doit être pris en compte. Pour obtenir un pompage fiable et rentable dans le temps, nous examinons toutes les conditions de fonctionnement pendant la phase de conception. De cette façon, nous pouvons sélectionner la pompe et le point de fonctionnement les plus appropriés pour minimiser la consommation d'énergie, éviter les perturbations et prolonger la durée de vie du système.

Le facteur le plus important affectant les CCV est la consommation d'énergie. L'efficacité d'une solution de pompage ne dépend pas seulement de l'efficacité du système et des unités de pompage. Il est également atteint en prévenant les phénomènes hydrauliques défavorables ainsi que la sédimentation, les débris flottants et les problèmes d’obstruction. Nous pouvons vous aider à analyser votre système et vous proposer une solution tenant compte du coût total de possession.