It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is China. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

赛莱默的临时消防系统可升级消防泵房

赛莱默的临时消防系统可升级消防泵房

马萨诸塞州的一幢商业建筑最近需要升级消防泵房,赛莱默工程师为其设计了一套独特的临时消防系统。这套系统采用Godwin HL130M Dri-Prime泵,确保在升级泵房的同时,避免建筑出现火灾隐患。 

在建或翻新建筑与已竣工建筑的火灾隐患大不相同,最明显的区别是未完工建筑缺乏消防设施。

在新建筑和许多重大修复项目中,建筑结构处于危险状况中,因为按照法规要求的消防系统,如洒水装置、烟雾探测和火灾警报系统,通常尚未安装或无法运行。一个与现有水泵系统结合的临时消防解决方案,有助于确保连续性和合规性。

施工期间的安全维护

55 Cambridge Parkway是一座9层高的综合商业体,位于马萨诸塞州剑桥繁华的肯德尔广场中心。在更换消防泵房时,这座商业体需要一个临时消防系统,来确保施工期间的安全,满足消防规范。

根据设计规范,这座商业体需要一个临时系统,该系统应该具备每分钟1200加仑(GPM)的流量,街头压力为70 PSI(磅力每平方英寸),出口压力为140 PSI。如果压力下降,该系统还需要自动启动。

由于商业体毗邻该地区最繁华的购物中心之一,人们担心,如果在商业体外的人行道上安装临时消防系统,可能会影响该地区密集的人流量。

赛莱默的消防泵解决方案

当地的暖通空调系统承包商Cannistraro向赛莱默寻求临时消防解决方案。赛莱默的工程师设计了一套采用Godwin HL130M Dri-Prime泵的系统,该泵的流量高达1500 GPM,排放压力高达273 PSI。进水口处安装了控制街头压力的减压阀。当压力下降时,消防开关就会自动启动泵。系统还设置了一个自动拨号器,一旦泵启动,就会提醒承包商。

为了解决场地不便问题,赛莱默团队建议将临时消防系统安置在附近一个半封闭停车场内。为了适应停车场的高度净空(不到8英尺),设计师调整了泵排气口,将整体单元高度降到7英尺6英寸,并以90度的角度排出车库。

自动启动的解决方案让客户安心

赛莱默的解决方案提供了一套可靠的临时消防系统,使客户能够专注于安装永久泵系统。此外,鉴于客户担心消防系统会影响繁华市区的人流量,赛莱默工程师提出的创造性思维完美解决了这个问题,同时还降低了项目成本。

赛莱默的外部销售代表Sam Milbury表示,肯德尔广场商业区以波士顿天际线和查尔斯河美景闻名,人们本来担心临时系统会破坏这些景观,但这项独特的解决方案打消了人们的顾虑。

Milbury表示:“设计安装在停车场内的系统不仅解决了客户的顾虑,而且由于不需要交警指挥交通,还降低了项目成本。”

新增消防开关和自动拨号系统让客户和承包商均能安心,因为他们知道,一旦压力下降,系统就会自动启动,并立即通知项目经理。