It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Canada. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Surveillance et contrôle à distance pour une fiabilité sans personnel

Collecte d’eaux usées à long terme et à faible volume

Défi

Xylem a été chargé de concevoir un système de collecte d’eau de pluie pour recueillir l’eau d’un suintement de faible volume à travers le mur d’un bassin de cendres volantes désaffecté. Le puisard était situé dans la plaine inondable d’une rivière active, qui se remplit avec seulement 2,5 à 5 cm de pluie. Le client avait donc besoin d’un arrêt automatique lorsque la rivière recouvrait le puisard. En outre, il n’y avait pas d’alimentation électrique à cet endroit difficile d’accès, et nous devions donc fournir la possibilité de surveiller et de contrôler le système à distance.

« Des panneaux de commande PLC personnalisés ont fourni au client un aperçu en temps réel des variables de performance ainsi que des alarmes... »

Solution

Les ingénieurs de Xylem ont mis au point un système efficace et fiable utilisant des pompes submersibles Flygt et alimenté par des générateurs Godwin. Des panneaux de commande PLC personnalisés ont fourni au client un aperçu en temps réel des variables de performance ainsi que des alarmes, si le système sans personnel rencontrait un problème.

Résultat

Forts de notre vaste gamme de produits et de notre expertise technique, nous avons respecté les délais du projet tout en nous adaptant aux changements quotidiens apportés à la conception du système en raison d’une pression réglementaire intense et de la surveillance de l’État. Le système est toujours opérationnel deux ans plus tard et n’a nécessité pratiquement aucune maintenance depuis. Grâce à nos capacités avancées de surveillance et de contrôle télémétriques, notre client a pu limiter les coûts de main d’œuvre sur ce site essentiel tout en maximisant la visibilité et la tranquillité d’esprit.