Des chiffres impressionnants sur tous les plans grâce à Flygt Concertor®
Une solution de pompage submersible des eaux usées à la fois intelligente et polyvalente, qui apporte une valeur exceptionnelle à toutes les étapes de son cycle de vie.
Une valeur à long terme remarquable
Les personnes qui travaillent dans le domaine des eaux usées sont toujours en train de jongler avec des chiffres : débits, nombre de demandes d’intervention, énergie consommée, stocks de pompes et de pièces, budgets, etc. La solution de pompage Flygt Concertor de Xylem permet d’avoir le contrôle de ces chiffres. Elle s’adapte en temps réel, maintient un flux ininterrompu et fonctionne de façon optimale avec très peu d’interventions. Grâce à sa simplicité, à sa facilité d’entretien, à sa faible consommation d’énergie et à sa conception parfaitement harmonisée, cette solution apporte une valeur exceptionnelle tout au long de son cycle de vie.
Des chiffres qui comptent aujourd’hui et dans le futur
Une polyvalence qui permet de faire plus avec moins
Pourquoi garder des stocks de pompes et de pièces inutiles? Grâce à une plage de performance exceptionnelle, un seul modèle de pompe Flygt Concertor peut couvrir plusieurs points de fonctionnement. De plus, des fonctions de détection des obstructions et de fonctionnement adaptatif réduisent l’usure des composants et, par conséquent, la fréquence des remplacements de pièces. Moins de pompes. Moins de pièces. Et vous aurez bien plus de chances que la pièce appropriée soit dans le camion le moment venu. Au total, vous pouvez envisager jusqu’à 85 %* de réduction de votre stock de pompes et de pièces.
Vous avez besoin d’une solution évolutive pouvant s’adapter à vos besoins?
Avec Flygt Concertor, vous êtes équipé pour aujourd’hui et pour l’avenir. Vous avez un système qui simplifie votre choix de pompe aujourd’hui et s’adapte à l’évolution de vos besoins.
-
1. Concertor N, un excellent point de départ
Une solution parfaite pour traiter de grands volumes de matières solides et régler les problèmes récurrents d’obstruction. Cette pompe autonome intelligente peut gérer les débits croissants d’une population en augmentation.
-
2. Concertor DP s’intègre à vos algorithmes
Ajoutez une passerelle pour adapter facilement le fonctionnement de la pompe et tirer encore davantage parti de vos algorithmes de contrôle de processus existants. Interconnectez, coordonnez et optimisez plusieurs pompes Flygt Concertor.
-
3. Concertor XPC, un optimiseur de système complet
Optez pour un centre de commande de station de pompage qui s’adapte à vos besoins. Profitez des fonctions avancées de Xylem Nexicon®, telles que le système d’optimisation énergétique et le nettoyage des puisards et des canalisations.
Technologie conçue pour un fonctionnement ininterrompu
La technologie hydraulique Adaptive N® permet aux grosses matières solides de passer sans provoquer d’obstruction. Et si une obstruction survient, le logiciel intégré la détecte et ajuste automatiquement la vitesse et la rotation de la pompe pour l’éliminer. Il en résulte une réduction des interruptions de service, une diminution des interventions sur site et des coûts d’entretien jusqu’à 10 fois moins élevés*.
Les cycles de nettoyage du puisard et des tuyaux intégrés aux systèmes de commande Nexicon empêchent les accumulations de sédiments et de graisse, ce qui permet une réduction des interventions de camions aspirateurs pouvant atteindre 80 %*.
Une intelligence qui optimise réellement l’efficacité
Les pompes Flygt Concertor sont équipées de moteurs dont le rendement est équivalent à la classe IE4, mais cette efficacité est encore améliorée grâce à l’analyse opérationnelle continue de Xylem Nexicon. Grâce à des ajustements en temps réel du point de fonctionnement optimal et aux dispositifs anticolmatage intégrés, Flygt Concertor n’utilise que la puissance minimale nécessaire pour acheminer efficacement les eaux usées. Il en résulte des économies d’énergie pouvant atteindre 70 %*.
Parlons un peu de vos défis
Quelle que soit l’ampleur ou la complexité de vos défis, nous y avons déjà fait face. Faites-nous part de vos difficultés et discutons ensemble des moyens de les surmonter.
Des éléments d’une plus grande équation
Les résultats des systèmes Flygt Concertor ne se mesurent pas seulement par leur rendement direct, mais aussi à l’impact qu’ils ont en surface, au niveau de l’efficacité globale des opérations et de leur impact sur les personnes, les collectivités et l’environnement.
- La réduction des débordements contribue à protéger les cours d’eau et à éviter des perturbations coûteuses.
- Les cycles de nettoyage intégrés du puits humide réduisent les odeurs et améliorent les conditions de vie aux alentours.
- La réduction de la consommation d’énergie et du nombre de déplacements sur site permet de diminuer les émissions.
- L’intelligence intégrée réduit la fréquence des interventions manuelles et favorise la sécurité au travail.
Une différence qui se voit partout
Découvrez comment Flygt Concertor relève des défis similaires aux vôtres et produit des résultats sur des réseaux du monde entier, mais aussi tout près de chez vous.
-
Bretagne (France)
Améliorer la sécurité et réduire les impacts environnementaux.
-
Oregon (États-Unis)
Élimination des obstructions et des accumulations de débris.
-
Yorkshire (Royaume-Uni)
Diminution des demandes d’intervention. Réduction des dépenses d’exploitation sur l’ensemble du réseau.
Découvrez comment vos chiffres pourraient s’améliorer
La solution Flygt Concertor apporte des améliorations concrètes, faciles à mesurer. Utilisez notre calculateur pratique pour découvrir combien vous pourriez économiser en l’intégrant à votre système.
Flygt apporte une fiabilité sans égal
Fortes d’un savoir-faire remontant à 1901, les marques Flygt et Xylem sont reconnues dans le secteur de l’eau et des eaux usées. Flygt a lancé la première pompe de drainage submersible au monde en 1947 et la première pompe submersible pour eaux usées en 1956. Depuis lors, nous n’avons cessé d'innover, de la roue de pompe autonettoyante dotée de la technologie anticolmatage en 1997 aux systèmes de pompage intelligents intégrés en 2016. Aujourd’hui, les solutions de pompages d’eaux usées Flygt apportent une fiabilité inégalée dans plus d’un million d’installations à travers le monde.
*Comparaison de l'ensemble des capacités d’un système Flygt Concertor par rapport aux systèmes conventionnels de pompage d’eaux usées.