It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Canada. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode

Yorkshire Water élimine les colmatages des pompes d’eaux usées grâce à un système de pompage intelligent

Yorkshire Water a réduit les blocages persistants des pompes à eaux usées en installant les pompes intelligentes Flygt Concertor N de Xylem dans les stations problématiques. Après avoir éliminé les colmatages sur un site d’essai, le service public a étendu le déploiement à plus de 150 stations, réduisant les interventions réactives de 51 %, réduisant la consommation d’énergie jusqu’à 29 % et réduisant les visites de maintenance, les coûts et les émissions sur son réseau.

avril 5, 2024
Water Utilities Municipal Wastewater

Yorkshire Water, qui fournit des services de gestion de l’eau à 5 millions de personnes en Angleterre, passait trop de temps à gérer les blocages de pompes dans des centaines de stations de pompage. Pour résoudre le problème, le service public a testé la pompe intelligente Flygt Concertor N de Xylem sur un site problématique.

Yorkshire Water couvre l’une des plus grandes régions d’Angleterre, recueillant, traitant et distribuant environ 1,26 milliard de litres d’eau chaque jour, ainsi que le recyclage et l’élimination en toute sécurité d’un milliard de litres d’eaux usées.

Si une pompe se bouche dans une station de pompage, cela peut nécessiter des visites réactives et fastidieuses de la part de l’équipe d’exploitation et de maintenance du service public. Cela entraîne des coûts importants en carburant, en temps et en ressources, et des perturbations pour les résidents locaux.

L’équipe de maintenance dynamique de Yorkshire Water a décidé qu’elle avait besoin d’une solution plus efficace aux blocages de pompe et a travaillé avec Xylem pour mettre en place un essai initial. L’équipe a sélectionné une station de pompage sur un site particulièrement problématique pour l’essai, le parking de Burnsall, qui se colmatait deux à trois fois par semaine et nécessitait des visites réactives.

Sélection d’un système de pompage intelligent des eaux usées

Après avoir examiné le site du parc automobile de Burnsall et les exigences spécifiques de Yorkshire Water, Xylem a sélectionné la pompe Flygt Concertor N pour l’essai, en raison de son excellente résistance au colmatage et de ses caractéristiques d’auto-nettoyage. La technologie Adaptive N® de la pompe permet le passage de solides de grande taille, tandis qu’un logiciel spécialisé détecte les colmatages et ajuste la vitesse ou le sens de la pompe pour les déloger.

Deux pompes Concertor 6020 N (2,4 kW, 80 mm) ont été installées dans le parking de Burnsall et rapidement connectées au système de contrôle du réseau d’eaux usées existant de Yorkshire Water à l’aide de la connectivité intégrée de la pompe. Le site a rapidement commencé à afficher des résultats impressionnants.

« Le site de Burnsall avait longtemps été problématique pour nous, et en tant que société de services publics, ces problèmes affectent directement les habitants de la région. Travailler avec Xylem nous a permis d’éradiquer ces problèmes et de rendre notre réseau beaucoup plus efficace. »
Nev Barugh, ingénieur support technique des équipements, Yorkshire Water

Zéro colmatage de pompe enregistré

Depuis l’installation du Flygt Concertor N en janvier 2019, aucun blocage n’a été enregistré, ce qui signifie que les visites réactives sur le site pour ce problème ont été totalement évitées.

« Nous avons été très impressionnés par la norme de l’installation, tandis que l’équipe de Xylem était à votre disposition pour répondre à tout problème extrêmement rapidement. Nous sommes maintenant impatients d’explorer d’autres projets avec Xylem, en tirant parti de leur vaste gamme de produits. »
Nev Barugh, ingénieur support technique des équipements, Yorkshire Water

Après avoir démontré les caractéristiques de résistance au colmatage de la pompe, l’équipe de maintenance dynamique de l’eau du Yorkshire a décidé de déployer la pompe Flygt Concertor dans ses stations de pompage les plus difficiles.

Réduction des coûts, des émissions et de la consommation d'énergie

Étant donné que Flygt Concertor peut être facilement connecté aux réseaux existants, en moins d’un an, Yorkshire Water a amélioré la résistance au colmatage avec la pompe dans plus de 150 stations de pompage doubles et triples, avec des centaines de stations supplémentaires prévues.

Du fait de l’étendue des installations, Yorkshire Water a réduit les interventions réactives de 51 % et a évité plus de 800 visites sur site. La diminution des interventions réactives a permis d’économiser des heures de main-d’œuvre et de réduire les émissions dues aux déplacements. De plus, l'efficacité hydraulique de Flygt Concertor par rapport aux pompes traditionnelles a contribué à une réduction de la consommation d'énergie pouvant atteindre 29 %.

« Des produits tels que le système de pompage Flygt Concertor peuvent offrir aux clients des avantages considérables pour leur organisation », déclare Jason Robinson, Responsable Grands Comptes pour Yorkshire Water chez Xylem. « Dans ce cas, nous sommes extrêmement heureux d’avoir évité les blocages de la pompe et la nécessité de visites réactives. Nous sommes ravis de pouvoir collaborer avec Yorkshire Water. »

Renforcer la résilience des eaux usées grâce à des opérations intelligentes

Les blocages récurrents des pompes peuvent nuire à la fiabilité du service, augmenter les coûts et mettre à rude épreuve les ressources opérationnelles dans les réseaux d’eaux usées. En appliquant des technologies de pompage intelligentes et auto-optimisées, Xylem aide les services publics à éviter les perturbations liées au blocage, à réduire la consommation d’énergie et à passer d’une maintenance réactive à une maintenance proactive. Ces gains améliorent la fiabilité et l’efficacité du système au fil du temps, en soutenant les communautés résilientes tout en renforçant les performances opérationnelles et financières à long terme.