It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Canada. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode

Les solutions d'eau durables de Xylem pour les centres de données en Europe

Alors que la demande mondiale de centres de données continue de monter en flèche, alimentée non seulement par l'IA mais aussi par la décentralisation de l'infrastructure numérique, les opérateurs sont de plus en plus pressés de trouver un équilibre entre performance, durabilité et conformité.

En Europe et en Asie, la tendance vers des installations plus petites et réparties localement s'accélère, stimulée par des préoccupations concernant la souveraineté et la sécurité des données. Dans ce paysage concurrentiel, où les hyperscalers et les acteurs régionaux se disputent pour répondre aux exigences commerciales, environnementales et législatives, la gestion de l'eau est devenue un facteur crucial. Le refroidissement peut à lui seul représenter 10 à 40 % des coûts énergétiques d'un centre de données, et les communautés se montrent de plus en plus critiques quant à l'empreinte environnementale de ces installations, en particulier en ce qui concerne la consommation d'eau et d'énergie.

L'eau est omniprésente dans un centre de données – des énergies renouvelables sur les toits aux forages souterrains, du traitement des eaux usées au chauffage urbain. Son omniprésence rend la conception stratégique du système d'eau essentielle pour l'efficacité opérationnelle, la responsabilité environnementale et la maîtrise des coûts.

Avant l'IoT Tech Expo à Amsterdam (du 24 au 25 septembre), nous nous sommes entretenus avec Dario Menini et Igor Chodaton de Xylem, leader mondial des technologies de l'eau.

Fort de son expérience dans le segment des centres de données en Amérique du Nord et en Asie, Xylem étend désormais ses solutions d'eau intégrées à toute l'Europe. S'appuyant sur sa présence établie dans de nombreux secteurs, l'entreprise propose un portefeuille complet sous la marque Lowara – réputée pour ses pompes haute performance et ses technologies avancées de gestion des fluides – conçu pour répondre aux besoins exigeants des infrastructures critiques.

L'approche de Xylem va au-delà de la simple fourniture de composants, offrant un modèle consultatif et de service complet aux opérateurs, constructeurs et consultants de centres de données. Son champ d'action couvre tout, du refroidissement et de la récupération de chaleur au CVC (chauffage, ventilation et climatisation), à la lutte contre l'incendie et à la gestion des eaux usées. En substance, c'est un guichet unique pour les systèmes d'eau et thermiques dans les centres de données modernes.

Avec un solide historique de projets, y compris une collaboration avec AWS sur la récupération d'eau à grande échelle, Xylem est bien positionné pour relever les défis réglementaires et environnementaux uniques de l'Europe. Sa présence locale assure de faibles frais de transport (grâce à la fabrication en Italie), des temps de réponse plus rapides et un soutien adapté aux besoins régionaux.

Un exemple notable est la mise en œuvre par Xylem de systèmes de distribution de chaleur qui canalisent l'excès de chaleur des centres de données vers les communautés voisines pour le chauffage résidentiel et commercial, renvoyant l'eau refroidie à l'installation. Ce type de système circulaire réduit non seulement les déchets, mais crée également des avantages concrets pour la communauté.

Naviguer dans le paysage réglementaire fragmenté de l'Europe est un autre domaine où Xylem possède un avantage. Tout comme aux États-Unis, où les règles varient d'un État à l'autre, l'Europe manque d'une norme environnementale unifiée pour les centres de données. L'expertise de Xylem aide les opérateurs à garder une longueur d'avance sur l'évolution de la législation, en garantissant la conformité et la pérennité des investissements.

La durabilité devenant un pilier central de la stratégie des centres de données, il n'est plus facultatif, mais essentiel, d'avoir un partenaire qui comprend tous les aspects de la gestion de l'eau et de la chaleur.