It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Italy. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Flygt: Una storia di innovazione nel pompaggio delle acque reflue Panoramica

Panoramica

Dal primo pompa prodotta nel 1930, Flygt ha costantemente innovato per affrontare le sfide in continua evoluzione nel trattamento delle acque reflue, prolungare la vita utile dei prodotti, semplificare la manutenzione e ridurre i costi operativi per i clienti.

Nel 1956, Flygt ha rivoluzionato il settore introducendo la prima pompa sommersa per acque reflue al mondo con un collegamento automatico allo scarico, riducendo significativamente le dimensioni e i costi delle stazioni di pompaggio e semplificando la manutenzione. Nel 1996, Flygt ha integrato quel rivoluzionario metodo di installazione P in una vasca con geometria ottimizzata, creando la prima stazione di pompaggio prefabbricata e autopulente al mondo: la Flygt TOP station.

Una delle innovazioni Flygt più conosciute è la tecnologia Flygt N, il primo design al mondo di girante autopulente e anti-intasamento. La girante N ha segnato un cambiamento di paradigma nel pompaggio senza ostruzioni, dove la dimensione del passaggio non era più il parametro principale per la resistenza all’intasamento, permettendo alle pompe di mantenere un’elevata efficienza nel tempo. Introdotta nel 1997, la tecnologia N ha dimostrato la sua efficacia più volte nel trattamento moderno delle acque reflue, spesso caratterizzato da grandi quantità di fibre artificiali. Con la girante Adaptive N, Flygt ha continuato a evolvere la tecnologia N per migliorarne le caratteristiche autopulenti nelle pompe di piccole dimensioni. Oggi, la girante Adaptive N è disponibile sia nelle nostre pompe centrifughe tradizionali che nella Flygt Concertor, la prima pompa per acque reflue al mondo con intelligenza integrata.

E naturalmente, nessuna pompa sommersa potrebbe funzionare senza sistemi di tenuta efficaci. Per questo Flygt ha dedicato una parte del proprio centro R&D alla tecnologia di tenuta. Due delle innovazioni principali nate da questo laboratorio sono la tenuta Plug-in Flygt, che integra una tenuta meccanica interna ed esterna con la pompa per il sistema di raffreddamento a circuito chiuso, e la tecnologia Flygt Active Seal a tenuta zero.

Man mano che il trattamento delle acque reflue continua a evolversi, Flygt continuerà a guidare il settore, offrendo hardware affidabile e soluzioni digitali sicure che riducono il consumo energetico, semplificano la manutenzione e, soprattutto, servono efficacemente le nostre comunità.