It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Canada. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Stations de levage

Pompage ininterrompu des eaux usées avec une surveillance et un contrôle avancés

Les stations de relevage sont un composant essentiel de la plupart des systèmes de collecte des eaux usées municipales et industrielles. À mesure que les débits d’eaux usées augmentent le long du système de collecte vers la station de traitement, la taille des stations de pompage augmente, jusqu’à l’admission de la station, ou les travaux en tête de station.

Conception de stations de pompage

Xylem fournit une expertise et des solutions de conception de stations de pompage pour les plus petites stations préfabriquées et les plus grandes stations de pompage personnalisées. Quelle que soit la taille de la station, nous savons que la fiabilité du pompage est primordiale.

Étant donné que les pompes représentent plus de la moitié de la consommation d’énergie entraînée par un moteur dans les réseaux d’eaux usées, la demande en efficacité ne cesse de croître. Notre équipe d’experts peut répondre à ce besoin grâce à l’optimisation du débit, au pompage efficace sans colmatage et au contrôle intelligent de la pompe, y compris la logique brevetée de la pompe à minimisation de l’énergie.

Pompage de secours pour les stations de relevage

Pour assurer un débit ininterrompu des eaux usées, de nombreuses stations de relevage sont équipées d’un système de pompage de secours alimenté indépendamment pour les situations d’urgence, telles que les ouragans, les fortes pluies ou les fontes de neige intenses.

Lors de la conception d’un système de secours, l’équipe Xylem examine le débit, la hauteur manométrique totale (TDH), les matériaux de construction et les plans d’entretien, puis fait correspondre une pompe et un système à votre environnement.

Mélange pour les stations de levage

Selon les critères de conception, certaines stations de relevage sont équipées de systèmes de mélange de gaz comprimé pour maintenir la suspension des solides lors de la suspension du pompage et pour éviter la formation de bouchons de graisse dans le puits humide en brisant la surface du liquide avec de grosses bulles.