It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Japan. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

差動アナログ入力の構成

この関数は、2つのアナログ入力の値間の差を計算します。この機能は、装置としてステーションに追加されます。

  1. Secure Connectでステーションを選択し、デバイス > 新規デバイスに移動します。
  2. デバイスリストで、差動アナログ入力 - CCDを選択します。
    この機能は、CCD 401の両ポートを使用します。
  3. データポイントと各ポートの設定を構成します。
  4. 機能のアラーム設定を構成します。値は関数の範囲内である必要があります。
    機能範囲の開始:ポート1範囲以上 + ポート2範囲以上。
    機能範囲の終了:ポート1範囲最大 + ポート2範囲最大。
    たとえば、ポート1の範囲が0~200で、ポート2の範囲が-100~100の場合、機能範囲は-100~300です。
  5. デバイスの追加を選択します。