It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Canada. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Des solutions numériques pour résister aux inondations : La technologie change l’adaptation au climat

Des solutions numériques pour résister aux inondations : La technologie change l’adaptation au climat

Avec l’élévation du niveau des mers et le réchauffement des océans, les communautés côtières et les écosystèmes marins sont confrontés à des risques accrus d’inondation et de pollution. Cette escalade des risques a des conséquences humaines et économiques. Rien qu’aux États-Unis, le coût total des inondations est estimé entre 179 et 496 milliards de dollars (entre 172 et 478 milliards d’euros) chaque année. 

Les technologies numériques offrent de puissants outils pour comprendre les effets du changement climatique et s’y adapter. Chez Xylem, nous sommes fiers de nous associer à des chercheurs de renom et à des équipes spécialisées dans les interventions en cas de catastrophe. Ensemble, nous déployons des solutions de pointe qui permettent d’obtenir des informations essentielles et de renforcer la résilience des communautés. Découvrez trois révolutions qui s’appuient sur les technologies numériques afin de faire bouger les lignes.

Mesurer la fonte des glaces au Groenland pour prédire l’élévation du niveau de la mer

La fonte de la calotte glaciaire du Groenland, dont la surface est presque aussi grande que celle du Mexique, est la principale responsable de l’élévation du niveau de la mer à l’échelle mondiale. Au cours des dernières décennies, la calotte glaciaire du sud-ouest du Groenland a subi un processus de fonte et de recul rapide.

En 2021, une équipe de chercheurs du Goddard Space Flight Center de la NASA, de l’université Brown et d’autres institutions de premier plan a jeté un nouvel éclairage sur la manière dont les eaux de fonte influent sur le glissement des glaciers, augmentant et accélérant la quantité de glace déversée dans l’océan.

Les scientifiques ont mené leur étude à partir des données recueillies lors de précédentes expéditions de recherche novatrices au Groenland. Durant ces dernières, ils avaient entre autres utilisé des hélicoptères, plongé dans des trous dans la glace et passé des nuits entières à faire fonctionner une planche de surf sonique sous une lumière du jour infinie.

L’équipe de recherche a collecté des données sur le débit des rivières glaciaires à l’aide du profileur acoustique de courant Doppler (ADCP) SonTek-M9 de Xylem. Les résultats de ces expéditions peuvent être utilisés pour améliorer les modélisations de changement climatique afin de mieux anticiper le rythme auquel le niveau de la mer va s’élever. 

Cette vidéo de la NASA révèle comment les chercheurs déployés sur le terrain au Groenland ont fait appel à la technologie, à l’ingéniosité et au courage pour recueillir des données climatiques essentielles dans des conditions parmi les plus extrêmes au monde. En savoir plus sur les expéditions de recherche menées au Groenland.

Exploiter les données pour améliorer la résilience aux inondations en Dominique

La Dominique, l’une des îles de la région des Petites Antilles située dans la mer des Caraïbes, a été confrontée à des défis climatiques croissants ces dernières années. Les montagnes élevées de la Dominique la rendent particulièrement vulnérable aux ouragans, aux tempêtes tropicales et aux pluies torrentielles, ce qui en fait l’une des îles les plus exposées aux catastrophes dans les Caraïbes. 

Lorsque les systèmes météorologiques interagissent avec les pics montagneux, des nuages se forment, déclenchant de fortes précipitations qui entraînent souvent de graves inondations. En 2017, l’ouragan Maria a provoqué des destructions catastrophiques, incitant le pays à prendre des mesures et à mettre en place des systèmes pour renforcer sa résilience.

Grâce à un financement de la Banque mondiale, la Dominique a mis en place un réseau hydrométéorologique composé de 34 sites qui fournissent des informations et des alertes en temps réel.

Pour garantir la précision et la durabilité de ses sites de collecte de données, la Dominique a installé les technologies avancées de mesure et de surveillance YSI de Xylem, avec l’appui des experts de Xylem Services.

« Nous avons désormais atteint le niveau de surveillance nécessaire pour fournir aux habitants des informations en temps quasi réel en cas d’urgence », explique Collin Guiste, coordinateur du projet de réduction de la vulnérabilité aux catastrophes de la Dominique.

Les données seront également utilisées pour faire progresser la conception d’infrastructures résilientes.

Contrôler la qualité de l’eau pour protéger la vie marine à Sydney

Le Sydney Institute of Marine Science (SIMS) (Institut dédié aux sciences de la mer situé à Sydney en Australie), est un établissement de recherche et de formation collaboratif. L’organisation joue un rôle clé dans l’atténuation des effets du changement climatique sur les habitats océaniques et la vie marine du parc national du port de Sydney. Une grande partie de ces recherches est effectuée dans les locaux du SIMS, qui abritent un aquarium de recherche de 1,3 million de litres alimenté en permanence par de l’eau de mer provenant du port. 

L’un des plus grands défis de l’institut est de s’assurer que la vie marine dans l’aquarium soit protégée des changements de conditions dans le port, liés entre autres aux eaux de ruissellement des effluents. Le SIMS avait besoin d’un moyen fiable pour mesurer et contrôler la qualité de l’eau entrant dans l’aquarium afin de détecter les problèmes avant qu’ils ne surviennent.

L’institut s’est tourné vers la technologie de pointe des sondes YSI EXO de Xylem, conçue pour les environnements aquatiques les plus difficiles, afin de recueillir et de fournir en continu des informations fiables sur la qualité de l’eau.

« C’est très enthousiasmant de pouvoir visualiser des données en direct ainsi que les paramètres de l’eau de mer », affirme Sergio Toras, responsable scientifique et gestionnaire de l’aquarium du SIMS.

Découvrez l’équipe du SIMS et les sondes EXO en action :

En savoir plus sur les solutions de Xylem concernant la surveillance des inondations.