It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Canada. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Restez à flot avec Xylem

Découvrez comment tirer le meilleur parti de votre système de désinfection de piscine en augmentant l’efficacité opérationnelle et la sécurité tout en maîtrisant les coûts.

Pools & Leisure Attractions Aquatics Commercial Aquatic FIltration Disinfection, Safety and Sanitation for the Food &

Après des mois de difficultés et de fermetures inattendues, les exploitants de piscines sont heureux de retrouver des nageurs dans l’eau. Il est plus important que jamais de garder les bassins ouverts et de veiller à ce que l’exploitation soit la plus efficace possible afin de minimiser les risques. Ici, Jérémy Danner spécialiste des ventes de produits aquatiques chez Xylem, partage ses meilleurs conseils pour un système de désinfection à la fois performant, sûr et économique.

Comme de nombreuses entreprises, celles du secteur aquatique ont connu des moments difficiles au plus fort de la pandémie, en raison des fermetures forcées puis des restrictions du nombre de visiteurs. Dans ce climat d’incertitude, de nombreux exploitants ont prolongé les programmes d’entretien et de maintenance des systèmes de désinfection, voire la durée de vie de leurs équipements, en raison du gel des dépenses d’investissement. Alors que nous commençons à voir la lumière au bout du tunnel, il est temps de se projeter dans l’avenir et de s’assurer que les systèmes de désinfection offrent des performances et une efficacité optimales.

Les systèmes de désinfection sont essentiels à la sécurité des usagers et, en fin de compte, à l’activité de la piscine. La désinfection peut ainsi avoir un impact significatif sur l’efficacité opérationnelle et les coûts. Voici quelques-unes de mes recommandations pour tirer le meilleur parti de votre système de désinfection.

  • Tenez compte des coûts sur toute la durée de vie. Ne vous focalisez pas uniquement sur les dépenses d’investissement d’un système de désinfection. Bien sûr, le budget du projet doit être respecté, mais qu’en est-il de votre enveloppe annuelle ou quinquennale ? Les coûts d’entretien et de maintenance doivent être pris en compte afin de maintenir le système en parfait état de fonctionnement. Par exemple, vous devrez peut-être acheter des produits chimiques régulièrement.
  • Évaluez votre consommation d’énergie. Nous sommes tous conscients de l’impact du changement climatique sur l’environnement, et l’ambition du « zéro émission nette » fait beaucoup parler d’elle au moment où le Royaume-Uni accueille la COP26. Le moment n’a jamais été aussi propice pour vous demander si votre activité est aussi efficace que possible sur le plan énergétique. En plus de réduire les émissions de carbone, vous pouvez également optimiser vos coûts d’exploitation en maîtrisant mieux vos dépenses énergétiques.
  • Maximisez la sécurité. Il va sans dire que la sécurité est la priorité absolue de tout système de désinfection. Assurez-vous de bien comprendre ce que votre système peut garantir en termes d’efficacité de désinfection. Et, surtout, ce qui est exigé en permanence pour maintenir la sécurité et l’efficacité du système.
  • Considérez votre système de désinfection dans sa globalité. Vous en tirerez le meilleur parti si vous le considérez comme la somme de toutes ses parties. Par exemple, si vous cherchez à réduire votre consommation d’énergie, ne vous concentrez pas uniquement sur le système UV, mais aussi sur vos analyseurs. Il en va de même pour l’optimisation de l’entretien et de la maintenance. Et si vous regroupiez tous vos besoins en un seul service, avec un seul fournisseur, afin de gagner du temps et de l’argent ?

Chez Xylem, nous continuons à innover pour aider les exploitants de piscines à cocher toutes ces cases, et à trouver la bonne solution pour leur exploitation spécifique. Notre système de filtration Defender® Série FP en est le dernier exemple. Cette nouvelle addition prometteuse à la gamme de filtres régénératifs Xylem permet de réaliser des économies opérationnelles significatives : jusqu’à 90% d’économie d’eau de rétrolavage, 50% d’économie d’énergie et 30% d’économie de produits chimiques.

Que vous projetiez de faire évoluer votre système de désinfection, d’ouvrir un nouveau site ou de procéder à des travaux de rénovation, vous pouvez appliquer ces mesures destinées à accroître l’efficacité, maîtriser les coûts et assurer l’avenir de votre exploitation. Nous espérons tous qu’une période plus stable et plus sûre nous attend, aussi ne négligez pas les avantages procurés par une approche plus globale de la désinfection.

Defender is a trademark of Evoqua Water Technologies LLC, its subsidiaries or affiliates in some countries. The Defender is not, nor claims to be, a disinfection system.© 2021 Evoqua Water Technologies LLC