It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is South Korea. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

마이크로전자 제조용 초순수 시스템

자주 묻는 질문 (FAQ)

Microelectronics Microelectronics Ultrapure Water

초순수(UPW) 제조는 반도체 및 마이크로전자 산업에서 매우 중요한 단계입니다. UPW 품질을 제대로 관리하면 생산 품질과 수율을 지키고, 운영 효율을 높일 수 있습니다. 반면, 관리 실패는 막대한 비용 손실로 이어질 수 있습니다.
Xylem은 40년 이상의 경험과 CEDI(연속 전기탈이온화) 기술을 바탕으로, 마이크로전자 제조 공정에 최적화된 초순수 솔루션을 제공하고 있습니다. 여기서는 Xylem 제품 관리 디렉터 Patrick Buzzell이 자주 받는 질문에 답변합니다 — 보론 제거, 안전성, 유지보수 등 핵심 정보를 확인해보세요.

CEDI 시스템은 안전한가요?

Xylem Ionpure® CEDI 시스템의 큰 장점은 화학약품 없이 안전하게 초순수를 생산한다는 점입니다. 기존 MBDI 방식은 화학 재생을 위해 염산(HCl), 가성소다(NaOH) 등 위험 화학물질을 다뤄야 하며, 이는 작업자 안전에 큰 위협이 됩니다.
CEDI는 이러한 화학약품 취급을 없애 사고 위험을 낮추고, 반도체용 초순수 설비 운영의 안전성을 강화합니다.

유지보수 비용과 관리 빈도는?

Ionpure® CEDI 시스템은 유지보수가 매우 적어, 운영 중단과 비용을 크게 줄일 수 있습니다. 기존 MBDI 시스템에 비해 운영 효율과 **총소유비용(TCO)**에서 큰 차이를 제공합니다.

Ionpure® CEDI 시스템의 수명은?

Ionpure CEDI 모듈의 일반 수명은 약 5~7년이며, 이 기간 동안 유지보수 필요가 거의 없습니다. 교체 시에는 빠르고 간단하게 작업이 가능하며, Xylem은 전 세계 서비스 네트워크를 통해 안정적인 지원을 제공합니다.

지속 가능성과 환경 목표에 어떻게 기여하나요?

CEDI 시스템은 기존 MBDI 대비:

  • 재생 화학약품과 폐수 발생 없음
  • 화학약품 운송에 따른 탄소배출 감소
  • 에너지 효율 향상
  • 이러한 환경적 이점 외에도, 운영 비용 절감 효과로 경제적 이익까지 제공합니다.

CEDI로 보론 제거가 가능한가요?

보론은 약한 전하로 인해 제거가 까다로운 불순물입니다. 그러나 Ionpure VNX-Ultra는 마이크로전자 산업용으로 최적화되어, 보론·실리카 제거율 99.8% 이상, 나트륨·염화물 99.9% 이상의 성능을 자랑합니다.
특히, 보론 Selected resin 없이도 ppt(조 단위) 수준까지 제거 가능하여, 반도체 제조용 UPW 품질 기준을 충족합니다.

Xylem Ionpure® CEDI 시스템과 마이크로전자 제조에 최적화된 초순수 솔루션에 대해 자세히 알아보려면, 지금 바로 문의하세요!