It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Canada. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode

Refoulement

Utilisation

Ce type d’anomalie s’applique aux stations de pompage des eaux usées pour lesquelles l’état de fonctionnement de la pompe et le niveau d’eau sont disponibles.

Description

Les utilisateurs sont avertis de cette anomalie si les conditions suivantes sont réunies  :

  • Le niveau d’eau augmente considérablement juste après l’arrêt d’une pompe.
  • À l’arrêt de la pompe, le niveau d’eau augmente beaucoup plus vite que lors du démarrage de la pompe.

Cause possible

Problème avec le clapet antiretour de la pompe

Graphiques associés pour évaluation

Pour savoir où trouver les tableaux associés pour examen, voir « Où trouver les tableaux d’anomalies pour examen  ? » sous FAQ sur les événements > Anomalies.

Description du graphique Le premier jour de détection de l’anomalie

Le graphique présente les données suivantes  :

  • L’état de fonctionnement de chaque pompe dans la station
  • Le niveau d’eau, le cas échéant

La période du graphique est le jour où l’anomalie a commencé, avec la résolution maximale.

Le graphique permet à l’utilisateur d’évaluer le problème qui a causé l’anomalie.

Description du graphique État actuel de la station

Le graphique indique quand l’anomalie est active. Le graphique présente les données suivantes  :

  • L’état de fonctionnement de chaque pompe dans la station
  • Le niveau d’eau, le cas échéant

La période du graphique est le dernier jour, avec la résolution maximale.

Le graphique permet à l’utilisateur d’évaluer l’état actuel de la station.

Description du graphique Utilisation de la pompe

Le graphique montre l’utilisation quotidienne de chaque pompe dans la station. La période dans le graphique est de plusieurs jours. Le graphique permet à l’utilisateur d’évaluer les éléments suivants  :

  • Utilisation de la pompe pendant la période
  • Pour les stations multi-pompes, différences d’utilisation entre les pompes pendant la période

Évaluation des graphiques, exemple 1

Dans cet exemple, la station est une station de pompage des eaux usées avec deux pompes qui sont réglées pour alterner régulièrement.

Le tableau Le premier jour où l’anomalie a été détectée montre que, à partir de 11 heures le 10 janvier, le niveau d’eau augmente rapidement juste après l’arrêt des pompes. En moins d’une minute, le niveau augmente jusqu’à la moitié de la plage de niveau entre le niveau de démarrage et le niveau d’arrêt. Le niveau augmente ensuite progressivement jusqu’au niveau de démarrage.

Cette tendance du niveau d’eau indique qu’il n’y a pas d’augmentation du débit entrant qui cause l’augmentation rapide du niveau d’eau à l’arrêt des pompes. Il peut y avoir un problème avec un clapet antiretour.

Le graphique L’état actuel de la station indique que l’anomalie est toujours en cours au moment où l’utilisateur regarde les graphiques.

Le tableau Utilisation de la pompe montre que, depuis le 10 janvier, l’utilisation de la pompe 1 a considérablement augmenté et est beaucoup plus élevée que celle de la pompe 2. Cette tendance confirme qu’il peut y avoir un problème avec un clapet antiretour.

Évaluation des graphiques, exemple 2

Dans cet exemple, la station est une station de pompage des eaux usées avec deux pompes qui sont réglées pour alterner régulièrement.

Le graphique Le premier jour où l’anomalie a été détectée montre que, jusqu’à minuit le 30 juin, le niveau d’eau augmente linéairement entre le niveau d’arrêt et le niveau de démarrage.

Aux alentours de 12 heures du matin, le temps de fonctionnement de la pompe 1 augmente considérablement.

Après environ 19 h, le niveau d’eau augmente rapidement à l’arrêt des pompes. En quelques minutes, le niveau atteint 3/4 de la plage de niveau totale. Le niveau augmente ensuite progressivement jusqu’au niveau de démarrage.

Cette tendance du niveau d’eau indique qu’il n’y a pas d’augmentation du débit entrant qui cause l’augmentation rapide du niveau d’eau à l’arrêt des pompes. Il peut y avoir un problème avec un clapet antiretour.

Le graphique L’état actuel de la station indique que l’anomalie est toujours en cours au moment où l’utilisateur regarde les graphiques.

Le tableau Utilisation de la pompe montre que, depuis le 29 juin, l’utilisation de la pompe 1 a considérablement augmenté et est beaucoup plus élevée que celle de la pompe 2. Cette tendance confirme qu’il peut y avoir un problème avec un clapet antiretour.

Désactiver le type d’anomalie

Si le comportement identifié comme anomalie est normal pour une station, le type d’anomalie doit être désactivé. Pour plus d’informations, voir "Comment activer ou désactiver un type d’anomalie  ?" sous FAQ sur les événements > Anomalies.

FAQ associée

De nombreux utilisateurs ont eu des questions similaires sur les événements, les alarmes, les anomalies et les incidents.