It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Canada. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Cycles de pompe très courts

Utilisation

Ce type d’anomalie est applicable aux stations de pompage des eaux usées pour lesquelles l’état de fonctionnement de la pompe est disponible.

Description

Les utilisateurs sont avertis de cette anomalie si les conditions suivantes sont réunies  :

  • Des cycles de pompe très courts sont détectés à plusieurs reprises.
  • La durée des cycles de pompe varie considérablement.

Causes possibles

  • Un défaut dans le capteur de niveau analogique
  • Un défaut dans le contrôleur
  • Un défaut dans une pompe

Graphiques associés pour évaluation

Pour savoir où trouver les graphiques associés pour examen, voir
« Où puis-je trouver les tableaux d’anomalies à examiner  ? » sous FAQ sur les événements > Anomalies.

Description du premier graphique

Le graphique présente les données suivantes  :

  • L’état de fonctionnement de chaque pompe dans la station
  • Le niveau d’eau, le cas échéant

La période dans le graphique est d’un jour avec la résolution maximale  :

  • Si l’anomalie est active, le graphique indique la veille.
  • Si l’anomalie a cessé, le graphique indique le jour où l’anomalie a commencé.

Le graphique permet à l’utilisateur d’évaluer les éléments suivants  :

  • Le problème qui a causé l’anomalie
  • L’état actuel de la station, si l’anomalie est toujours active

Description du deuxième graphique

Le tableau indique le nombre quotidien de démarrages de chaque pompe dans la station. La période dans le graphique est de plusieurs jours. Le graphique permet à l’utilisateur d’évaluer les éléments suivants  :

  • L’étendue du problème
  • Fréquence de survenue du problème
  • La différence dans l’occurrence du problème entre les pompes

Évaluation des graphiques

Dans cet exemple, la station a deux pompes qui sont réglées pour alterner régulièrement et pour fonctionner entre des niveaux de démarrage et d’arrêt constants.

Le premier graphique présente une tendance irrégulière du niveau d’eau mesuré avec des pics irréalistes. Les pics provoquent le démarrage et l’arrêt des pompes juste après. Ce comportement indique qu’il y a un problème avec le capteur de niveau ou le contrôleur.

Le deuxième tableau montre que chaque pompe démarre des centaines de fois par jour. Le nombre de démarrages diffère considérablement par rapport aux 20 fois par jour qui sont observées en juillet, avant le début de l’anomalie.

De plus, le deuxième graphique montre que le problème affecte les deux pompes de manière égale. Cette compréhension confirme que le problème se situe dans le capteur de niveau ou dans le contrôleur, plutôt que dans une pompe.

Désactiver le type d’anomalie

Si le comportement identifié comme anomalie est normal pour une station, le type d’anomalie doit être désactivé. Pour plus d’informations, voir "Comment activer ou désactiver un type d’anomalie  ?" sous FAQ sur les événements > Anomalies.

FAQ associée

De nombreux utilisateurs ont eu des questions similaires sur les événements, les alarmes, les anomalies et les incidents.