It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Canada. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Variations inattendues du niveau d’eau

Utilisation

Ce type d’anomalie s’applique aux stations de pompage des eaux usées équipées d’un capteur de niveau analogique.

Description

Les utilisateurs sont avertis de cette anomalie si le niveau d’eau mesuré diminue de façon répétée lorsqu’aucune pompe n’est en marche.

Causes possibles

  • Un défaut dans ou d’autres problèmes avec le capteur de niveau analogique
  • Un défaut dans le contrôleur
  • Problème avec le clapet antiretour de la pompe
  • Configuration de station incorrecte dans Secure Connect

Graphiques associés pour évaluation

Pour savoir où trouver les graphiques associés pour examen, voir
« Où puis-je trouver les tableaux d’anomalies à examiner  ? » sous FAQ sur les événements > Anomalies.

Description du graphique Premier jour de détection de l’anomalie

Le graphique présente les données suivantes  :

  • L’état de fonctionnement de chaque pompe dans la station le premier jour où l’anomalie a été détectée
  • Niveau d’eau le premier jour de détection de l’anomalie

Le graphique permet à l’utilisateur d’évaluer le problème qui a causé l’anomalie.

Description du graphique État actuel de la station

Le graphique indique quand l’anomalie est active. Le graphique présente les données suivantes  :

  • État de fonctionnement de chaque pompe de la station au cours des dernières 24 heures
  • Niveau d’eau au cours des dernières 24 heures

Le graphique permet à l’utilisateur d’évaluer l’état actuel de la station.

Si l’anomalie a cessé, seul le graphique Premier jour de détection de l’anomalie apparaît.

Évaluation des graphiques, exemple 1

La station comporte deux pompes qui sont réglées pour alterner régulièrement et pour fonctionner entre des niveaux de démarrage et d’arrêt constants. Les graphiques montrent que le niveau d’eau mesuré est très bruyant, ce qui rend difficile la différenciation des cycles de pompage. Cette tendance indique un défaut dans le capteur de niveau analogique.

Dans cet exemple, la situation est particulièrement grave parce que le capteur de niveau défectueux mesure des pics de niveau irréalistes, qui démarrent les pompes. Juste après, le capteur mesure un niveau inférieur au niveau d’arrêt configuré et arrête donc les pompes. Ce comportement entraîne des centaines de cycles inutiles chaque jour pour les deux pompes, qui démarrent et s’arrêtent rapidement.

Évaluation des graphiques, exemple 2

Le niveau d’eau mesuré est cohérent avec un fonctionnement régulier de la pompe entre les niveaux de démarrage et d’arrêt configurés. En même temps, l’utilisation des pompes est constamment égale à zéro, ce qui ne correspond pas à la tendance du niveau d’eau. Ce comportement signale un problème de configuration de la station dans Secure Connect, plutôt qu’avec la station elle-même.

Désactiver le type d’anomalie

Si le comportement identifié comme anomalie est normal pour une station, le type d’anomalie doit être désactivé. Pour plus d’informations, voir "Comment activer ou désactiver un type d’anomalie  ?" sous FAQ sur les événements > Anomalies.

FAQ associée

De nombreux utilisateurs ont eu des questions similaires sur les événements, les alarmes, les anomalies et les incidents.