It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Japan. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

MAS 801の構成

本ユニットとこのデバイスの接続は、以下の端子を介して行います:

CCD 401 MAS 801
RS-485 A Modbus A+
RS-485 B Modbus B+

 

  1. 設定に進みます。
  2. Modbus RTUグループで、以下のパラメータを設定します:
パラメータ 設定
有効化 有効
ボーレート 19200
パリティ なし
ストップビット 2

 

  1. 保存をクリックします。

注:

  • 各ポンプに 1つのデバイスをSecure Connectに追加する必要があります。
  • Secure ConnectのModbus IDは、デバイスのModbus IDに対応している必要があります。
  • デバイスのModbus IDマッピンググループに、各ポンプのModbus IDが表示されます。