It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Japan. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode

Xylem Vue Secure Connectの特徴

Secure Connectの柱は、資産の監視に役立つ機能です。さまざまな機能の詳細については、こちらをご覧ください。

Xylem Vue Secure Connectの特徴

Secure Connectは、ポンプステーションやその他の水インフラ資産に接続されたデバイスからアラートとデータ駆動型の洞察を提供するデジタルサービスです。すべてのアセットを接続するゲートウェイを設置すると、接続されたすべての操作をいつでもどこでも完全に把握できます。

プラットフォーム全体の機能

Secure Connectプラットフォームは、プラグアンドプレイ監視システムを提供します。Secure Connectは、Modbus(RS-485、RS-232、TCP)、またはCCD 401のアナログ入力とデジタル入力を介して、サポートされるデバイスとカスタムデバイスを接続します。

Secure Connectは複数のステーションからのデータを処理します。ダッシュボードに移動して、ステーション統計の概要を確認し、データ駆動型のフィルタリングと並べ替えを通じてステーション間を簡単に移動できます。

  • アラーム管理

    接続されたデバイスからリアルタイムのデータと早期警告を受信します。

  • コールリスト

    コールリストは、アラームが発生した場合にSecure Connectから通知を受信するユーザーのグループです。

  • 異常検知

    接続されたデバイスが予想される動作から逸脱した場合に通知を受け取る

  • 外部統合

    マシンツーマシンAPIまたはOPC UA Connectorコネクタを使用して、Secure Connectを他のシステムに接続します。

ステーションレベルの機能

Secure Connectでは、駅は中心的な概念です。各顧客は複数のステーションを管理でき、すべてのステーションにセンサー、ポンプ、その他の機械を設置できます。ユーザーは、資産のステータスやステーションの気象情報など、デバイスによって送信されたライブデータを監視できます。

一部のデバイスはリモートで制御できます。また、メモの作成、写真のアップロード、履歴データやアラームの表示も可能です。

接続されたポンプ、センサー、その他の機械は、Secure ConnectのInvestigatorDeviceぺクトウと呼ばれるコントローラーを介してSecure Connectと通信します。デバイスは、Secure Connectへの接続を提供するゲートウェイ(CCD 401)に接続されています。デバイスとゲートウェイの両方に、Secure Connectを通じて管理されるソフトウェアアップデートが随時必要です。

  • NEI

    Gjør det mulig for en bruker å styre enheter som er installert på en stasjon eksternt

  • 分析

    ヒストリカルデータの表示、データポイントの視覚化と比較、分析用データのエクスポート

  • リモート検査

    よりスマートで効率的なステーション検査の管理方法を体験

インシデント監視

ステーションがSecure Connectに接続されていない場合、接続が失われたインシデントが発生します。インシデントには、接続が失われた時間が表示されます。システムの遅延により、インシデントに30~60秒の遅延が発生する可能性があります。

ステーション分析では、データと接続が失われたインシデントが収集されます。このレイアウトにより、データと特定のインシデントを関連付けることができます。

考えられる原因は、ローカルネットワークの中断や停電などの環境です。また、アンテナの位置が悪い、CCDが正しいアンテナポートに接続されていないなど、無線信号の不良などの局所的な問題である可能性もあります。

Xylem Network Operations Centerは、資産を保護するために、Secure Connectプラットフォームを24時間365日監視します。さらに、Secure Connectの停電検知と、ErmenegyLost contact Agilityアラームにより、ユーザーは資産の状態を把握できます。

何かご質問がありますか?

多くのユーザーが、イベント、アラーム、異常、インシデントについて同様の質問を受けています。