It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Italy. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Desolfurizzazione gas di scarico (FGD) Acque reflue

Conformità alle linee guida per la limitazione degli effluenti (ELG) per gli impianti a carbone

Le centrali elettriche a combustibile fossile emettono scarichi che comprendono il biossido di zolfo, tra le altre sostanze considerate dannose per l’ambiente naturale, che devono essere trattati prima del rilascio. Le normative statali, federali e persino globali hanno richiesto una riduzione del livello di inquinanti presenti in questi gas di scarico. 

Tecnologie di desolfurizzazione dei gas di scarico (FGD)  

Una delle tecnologie di desolfurizzazione dei gas di scarico (FGD) più utilizzate per il controllo degli inquinanti dalle emissioni di gas della centrale elettrica è un sistema di pulizia a umido. In questo processo, molti contaminanti finiscono nell’acqua circolante nello scrubber. Per mantenere le condizioni operative appropriate, un flusso di spurgo costante viene scaricato dal sistema di pulizia. Il flusso di spurgo contiene contaminanti da carbone, calcare e acqua di reintegro. È acido e supersaturo con gesso, elevate concentrazioni di solidi totali dissolti (TDS), solidi totali sospesi (TSS), metalli pesanti, cloruri e, occasionalmente, composti organici dissolti. Prima dello scarico, queste acque reflue richiedono un trattamento per la riduzione dei contaminanti chiave, inclusi solidi sospesi, selenio, arsenico, mercurio, nitrati totali e metalli pesanti selezionati a concentrazioni molto basse. 

Il flusso di spurgo dello scrubber, o desolfurizzazione dei gas di scarico (FGD), viene spesso trattato in un impianto dedicato alle acque reflue piuttosto che in un sistema di trattamento delle acque reflue esistente dell'impianto, poiché l'impianto di trattamento delle acque reflue esistente dell'impianto potrebbe non avere una capacità adeguata, essere in grado di ricevere un flusso elevato di acque reflue di cloruro o essere in grado di trattare i rigidi limiti di scarico delle acque reflue FGD. La composizione delle acque reflue può variare sensibilmente da un impianto all’altro a causa della selezione del carbone, delle concentrazioni di cloruro di scrubber, dell’efficienza della rimozione delle ceneri, del tipo di sistema di drenaggio del gesso e del tipo di processo FGD utilizzato. Xylem fornisce soluzioni personalizzate per ogni applicazione. 

In genere, la nostra soluzione di trattamento delle acque reflue FGD prevede due passaggi chiave: 

Fase 1: Processo di rimozione dei contaminanti 

Le acque reflue FGD vengono raccolte in un serbatoio di equalizzazione, quindi pompate attraverso i serbatoi di reazione dove vengono rimossi i solidi sospesi aggiungendo quanto segue: 

  • Alcali per consentire la de-saturazione del gesso 
  • Organo-solfuro per precipitare ulteriormente i metalli pesanti 
  • Sali di ferro per favorire la co-precipitazione, migliorando le prestazioni del chiarificatore 
  • Polimero per favorire la flocculazione e la sedimentazione dei solidi e acido cloridrico per neutralizzare il pH dell’effluente, mitigando le incrostazioni nelle apparecchiature a valle 
  • I fanghi chiarificatori vengono inviati a un serbatoio di raccolta prima di essere drenati nelle presse filtranti su base batch. Le materie solide disidratate, o “torta filtro”, vengono scaricate dalle presse filtranti e smaltite in discariche non pericolose, sia in loco che fuori sede
  • La filtrazione a gravità lucida l’effluente trattato per migliorare la riduzione di TSS e metalli prima dello scarico. L’effluente trattato scorre fino al punto di scarico consentito

Fase 2: Trattamento avanzato e lucidatura finale  

Per soddisfare i limiti normativi per selenio, nitrati e mercurio è necessario un ulteriore trattamento. L’EPA ha riconosciuto il trattamento biologico a bassa permanenza (LRBT) con la lucidatura a ultrafiltrazione come la migliore tecnologia disponibile (BAT) a questo scopo. I bioreattori modulari di Frontier Water System rappresentano lo standard industriale per il raggiungimento di risultati di trattamento ottimali. 

L’acquisizione di Frontier Water Systems da parte di Xylem fornisce servizi di pubblica utilità con una combinazione di tecnologie all’avanguardia per soddisfare gli standard di trattamento dell’acqua più complessi in modo affidabile, coerente ed economico. 

Nella maggior parte dei casi, a causa dei rigidi limiti di scarico delle linee guida per la limitazione degli effluenti, sarà necessaria una lucidatura aggiuntiva delle acque reflue trattate.  

Frontier Water Systems fornisce soluzioni di trattamento biologicamente avanzate, ove appropriato. Questo sistema biologico a basso tempo di ritenzione è noto come bioreattore mobile SeHawk®. L’EPA ha designato la combinazione di trattamento fisico-chimico e trattamento biologico a basso tasso come la tecnologia Best Available Treatment (BAT).