It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Canada. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Clarification pour le traitement de l’eau et des eaux usées

Clarification primaire, secondaire et ballastée

La clarification est une étape essentielle dans un processus de traitement de l’eau ou des eaux usées pour éliminer les solides en suspension par décantation par gravité, fournissant un effluent liquide clarifié. Premièrement, comprendre la clarification primaire et secondaire est nécessaire pour déterminer la technologie appropriée pour répondre aux exigences de traitement.    

Qu'est-ce que la clarification primaire et secondaire ? 

Les clarificateurs principal et secondaire sont séparés mais font partie intégrante de chaque station de traitement des eaux usées conventionnelle. Les clarificateurs primaires sont situés en aval des chambres de filtrage et de gravier de l’usine pour séparer les solides décantables de l’affluent des eaux usées brutes, tandis que les clarificateurs secondaires sont construits en aval du traitement biologique ou de l’installation de boue activée pour séparer les eaux usées traitées de la masse biologique utilisée pour le traitement. Ces deux processus de clarification ont une configuration de conception similaire et utilisent la gravité pour séparer les solides de l’eau d’alimentation qui pénètre dans les clarificateurs.  

Clarification principale 

La clarification primaire, également appelée sédimentation, est la première étape du processus de traitement de l’eau pour éliminer les solides en suspension (TSS), l’huile et la graisse. Au cours de cette étape, les solides flottant à la surface et d’autres grosses particules de l’eau ou des eaux usées sont éliminés avant le traitement biologique. Les boues sont déposées au fond des bassins de clarificateur et collectées par un râteau et éliminées par un système d’élimination des boues. Pendant ce temps, l'huile et la graisse flottent à la surface et sont écrémées. Un clarificateur primaire typique élimine 60 % des solides en suspension et 30 à 40 % de la demande biologique en oxygène (DBO). 

Clarification secondaire 

La clarification secondaire suit le processus de traitement biologique avec pour objectif principal le retour des boues activées. Pendant le processus de clarification secondaire, la biomasse des microorganismes se dépose au fond sous forme de boue activée. Après un temps de décantation, la biomasse des microorganismes est renvoyée dans le réservoir d'aération avec le cycle répété jusqu'à ce que l'effluent soit propre avant d'être envoyé pour filtration et/ou désinfection. Les boues usées sont éliminées et épaissies avant le processus de digestion. 

Quel type de système de clarification convient à votre usine ? 

Les clarificateurs circulaires se présentent sous plusieurs formes, notamment le râteau segmenté, le racleur en spirale et le type d’élimination hydraulique. La sélection est basée sur les objectifs d'application et de traitement. 

Les systèmes de clarificateur à chaîne rectangulaire et à racleur sont disponibles en configurations à 3 arbres et 4 arbres, ainsi qu’une variété de types de chaînes, y compris moulées, enroulées par filament et en acier inoxydable. La sélection est basée sur la longueur du bassin et la charge en solides. 

La clarification ballastée avec des clarificateurs circulaires ou rectangulaires augmente considérablement la capacité de traitement, ce qui aide à respecter les limites de l’ENR et à produire une qualité d’effluent bien supérieure aux alternatives conventionnelles, avec un coût de cycle de vie inférieur. 

Comment les services publics peuvent-ils améliorer la surveillance des processus dans les stations de traitement des eaux usées et les stations de traitement des eaux usées ?

Les services publics ne disposent souvent pas d'une vue unifiée et en temps réel des opérations de leur station de traitement, ce qui rend difficile l'optimisation de la consommation d'énergie et de produits chimiques tout en garantissant la conformité réglementaire. Des sources de données différentes et une visibilité limitée des indicateurs de performance clés entravent la prise de décision en temps voulu et la gestion efficace des ressources.

L’application de gestion d’usine de Xylem Vue offre une vue complète en temps réel de l’état opérationnel des processus de traitement. Il agit comme un centre d’exploitation intégré, permettant la surveillance à distance et la gestion de l’usine. L’application soutient la prise de décision en offrant des informations et des recommandations exploitables pour optimiser la qualité de l’eau, les émissions, la consommation d’énergie et les coûts d’exploitation.

La clarification de l’eau est utilisée dans le prétraitement de l’eau potable et le traitement des effluents d’eaux usées municipales