Des sources d’énergie traditionnelles aux sources d’énergie renouvelable, les différents producteurs d’énergie et d’électricité d’aujourd’hui ont une chose en commun : la nécessité de gérer l’eau comme partie de leurs exploitations. Qu’il s’agisse d’exploiter la puissance des barrages hydroélectriques, de se brancher dans des réservoirs géothermiques ou d’intensifier la production d’hydrogène vert, chaque secteur de l’industrie énergétique est confronté à des défis uniques dans le traitement de l’eau. Xylem offre un large portefeuille pour traiter ces besoins, que ce soit pour chercher à réduire les charges d'exploitation, atteindre des objectifs de durabilité ou rester en conformité avec les réglementations sur l’élimination des eaux usées.
Learn more about water management for boilers, cooling, and other utility processes.
Updated State and Federal environmental regulations led to a shortened project timeline for a facility that needed a Low Volume Wastewater (LVWW) system. Because the regulation prevented the use of the ash impoundment after the deadline, the facility needed to divert all low volume wastewater flows entering the impoundment from the deadline date to the time a permanent LVWW system could be installed and operational.
Operators of one of the largest coal fired power plants in the US based in Michigan, were looking for an efficient, robust and reliable pumping solution to move sludge water from each of the plant’s four sumps.