It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is China. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

用于曝气池的租赁旁路解决方案以稳定可靠的性能帮助污水处理厂顺利完成升级

用于曝气池的租赁旁路解决方案以稳定可靠的性能帮助污水处理厂顺利完成升级

法国图卢兹的一家大型污水处理厂的曝气池需要升级,因此必须使用一种每小时能将10,000立方米的水改道的高效旁路解决方案。当地水务公司Eau de Toulouse Métropole与赛莱默的租赁团队合作,安装了一套定制的旁路系统,该系统不仅运行稳定,还能节约能源。 

Ginestous-Garonne污水处理厂负责处理图卢兹大都会区76%的污水,覆盖95万居民,相当于每天处理约16万立方米的污水。该污水处理厂由苏伊士集团(SUEZ)旗下的ASTEO公司,代表Eau de Toulouse Métropole负责管理。

2023年夏天,该处理厂为升级改造,需要更换曝气池中的曝气头膜片。赛莱默的租赁团队受托在短短六周内为该曝气池提供量身定制的旁路解决方案,同时不会影响污水处理厂的日常运营或其团队的工作。

提供节能的旁路解决方案

为了减少旁路系统对环境的影响,赛莱默团队设计了一个无需新增发电机的泵送系统。他们将曝气池的两台涡轮压缩机的电力资源重新利用起来,这两台压缩机在升级期间会暂时关闭。由于使用了赛莱默高效的Flygt飞力泵,该泵送系统与压缩机直接相连,无需额外供电,从而实现了显著的节能效果。

Ginestous-Garonne污水处理厂运营经理Yoan Beaujon表示:“赛莱默的解决方案具备极其先进的技术特性,给我们留下了很深的印象。他们的团队随时响应客户需求,而且在控制预算的同时,能够保证服务的连续性,如此严谨有序的工作方式让我们感到放心,这也是我们决定与赛莱默合作的一个关键因素。”

Ginestous-Garonne Wastewater Treatment Plant employees

为曝气池设计两套旁路系统

在为曝气池设计旁路解决方案时,赛莱默和污水处理厂的技术团队安装了两套旁路系统,每套系统的额定流量为每小时5,000立方米。第一条旁路位于曝气池的进水通道上,配置了五台干式安装的Flygt飞力泵,总装机功率为260千瓦。第二条旁路位于再循环区,用于将污泥从澄清池输送到其他区域,同样配置了五台泵,总装机功率为185千瓦。

为了每小时能够完成10,000立方米水的改道,旁路系统需要安装大直径的吸水管和排水管。这种管径(吸水管为DN 400和600,排水管为DN 800)有助于减少潜在的水头损失。

为了进一步提高效率,泵送系统采用了传感器监控系统,使水泵的运行与实际需求相匹配,以便在需要时可以启动一台或多台水泵。这也使得两个旁路区都能保持稳定的污水水位。

Ginestous-Garonne Wastewater Treatment Plant employee operating Xylem's Flygt pump

旁路运行期间提供全天候支持服务

旁路解决方案在按时安装完毕后,于2023年8月初投入运行。

赛莱默服务与租赁部业务开发经理Vincent Buerba说道:“旁路项目带来了若干技术挑战,但我们都成功克服了。设备安装完毕后,我们与苏伊士集团的ASTEO团队一起启动了调试阶段,以便检查我们的泵送解决方案在效率和工艺方面是否达到了他们的预期。接下来,我们建立了全天候支持服务,确保赛莱默能够随时待命,管理警报,并在必要时提供维修服务。该系统运行完美,这是双方共同努力的结果,我们也感到非常自豪。”

苏伊士集团水务与卫生项目经理Aurélien Alirol表示:“我们与赛莱默密切合作,并邀请他们参加我们的每周现场会议。我们经常与负责小型水泵维护的全天候支持团队开会,以便双方能够及时交换意见并优化泵站设置。在旁路项目运行期间,未发生过任何故障,这意味着没有污水泄漏到周围环境中。

通过使用赛莱默的租赁解决方案,图卢兹大都会区成功完成了污水处理厂的升级,且未发生任何服务中断的现象。在四个月的时间里,两条旁路无缝运行,确保在不增加任何温室气体排放的情况下,满足社区的需求——这是其他拟议方案无法比拟的巨大优势。