It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Italy. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

BEIJING DRAINAGE GROUP, CINA
Definire lo standard per le aziende idriche cinesi

Il Beijing Drainage Group utilizza strumenti digitali per raggiungere obiettivi di decarbonizzazione in linea con gli obiettivi di neutralità del carbonio della città.  

BDG è stata la prima utility in Cina a impegnarsi per raggiungere obiettivi ambiziosi di neutralità delle emissioni di carbonio, stabilendo una tabella di marcia per ridurre le emissioni di carbonio del 20% entro il 2025, ridurre l'intensità e le emissioni di carbonio del 40% entro il 2035 e raggiungere la totale neutralità delle emissioni di carbonio entro il 2050.

Il consumo di energia è già stato ridotto del 15% grazie alla tecnologia digitale.

L'azienda sta utilizzando diverse leve per promuovere il progresso. Sta costruendo il primo impianto di bonifica delle acque standard a zero emissioni di carbonio della Cina. Una volta completato, sarà il più grande impianto di trattamento al mondo di questo tipo.

L'impianto di Wujiacun di BDG è un punto di riferimento per gli impianti di trattamento a basse emissioni di carbonio

"La sostenibilità va di pari passo con la trasformazione digitale. Abbiamo modellato il nostro piano digitale per far progredire i nostri obiettivi di net zero, sostenendo al contempo l'obiettivo di neutralità del carbonio della nostra capitale, che prevede di raggiungere il picco delle emissioni di carbonio entro il 2030” — Yongtao Ge, direttore delle operazioni del Beijing Drainage Group

BDG ha ancorato i suoi obiettivi di net zero agli obiettivi strategici dell'organizzazione e al programma regionale di decarbonizzazione. Questo approccio olistico conferisce ai team la possibilità di dimostrare come i singoli obiettivi supportino risultati più ampi.

Trasformare l'intuizione in azione:

Collaborate con la vostra città o provincia per allinearvi sugli obiettivi regionali net-zero. Le iniziative in solitaria hanno un valore limitato. Gli sforzi collaborativi per l'azzeramento della rete raggiungeranno risultati maggiori.

Aguas Andinas: Tracciare un percorso pragmatico

Prima di fissare qualsiasi obiettivo di azzeramento delle emissioni, Aguas Andinas si concentra sullo sfruttamento dei dati per ridurre le emissioni in tutti e tre gli ambiti entro il 2030.

Scopi di più 

De Watergroep: Un gioco a lungo termine

Il più grande fornitore di acqua potabile delle Fiandre, in Belgio, sta integrando il net zero nei processi esistenti e nella pianificazione del capitale.

Scopi di più

Watercare: Ripensare la gestione dell'acqua

L'azienda neozelandese sta modernizzando la propria rete per eliminare gradualmente i combustibili fossili e adottare le energie rinnovabili.

Scopi di più

Contattaci per maggiori informazioni
+

All fields required.

*  Campo obbligatorio