It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Italy. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

DE WATERGROEP, BELGIO
Giocare sul lungo periodo per un futuro idrico sostenibile

Il più grande fornitore di acqua potabile delle Fiandre, in Belgio, sta inserendo il net zero nella pianificazione del capitale a lungo termine e ne sta già raccogliendo i frutti.

Dopo aver ottenuto una significativa riduzione dei gas serra attraverso l'uso sostenibile dell'energia, De Watergroep sta ora inserendo la sostenibilità nei piani di capitale. Ciò include la riduzione al minimo delle nuove infrastrutture grigie e la considerazione dell'impatto a lungo termine dei progetti sulle emissioni di carbonio.

De Watergroep sta lavorando per essere neutrale dal punto di vista energetico entro il 2030 e neutrale dal punto di vista climatico entro il 2050.

De Watergroep valuta ogni progetto per determinare con precisione l'impatto sulla sostenibilità. Ad esempio, l'azienda utilizza criteri di massima per gli investimenti nelle condutture, tra cui fattori come la longevità, per risparmiare denaro e carbonio nel lungo periodo.

L'analisi dei benefici ambientali delle nuove infrastrutture si basa su una prospettiva di carbonio a vita intera.

"Il futuro è possibile solo se si è sostenibili. Se riusciamo a lavorare insieme sull'adattamento e sulla mitigazione, eviteremo la crescente necessità di adattarci ad eventi ancora più estremi" - Hans Goossens, amministratore delegato di De Watergroep

De Watergroep sta incorporando la sostenibilità nel processo decisionale quotidiano e nella pianificazione del capitale a lungo termine per dare priorità ai progetti che riducono l'attuale produzione di carbonio dell'azienda e la necessità di nuove infrastrutture grigie.

Trasformare l'intuizione in azione:

Ripensare il ritorno sugli investimenti. Riformulate le analisi costi-benefici dei nuovi progetti per tenere conto della riduzione delle emissioni di carbonio a lungo termine.

Ruhrverband: Pianificare il futuro

La Ruhrverband di Essen, in Germania, sta adottando una prospettiva di sostenibilità a lungo termine, affrontando con decisione le proprie emissioni.

Scopi di più 

Gruppo di drenaggio di Beijing: Definire lo standard in Cina

Il gruppo di drenaggio di Beijing  è stata la prima utility in Cina a impegnarsi per raggiungere gli obiettivi di neutralità delle emissioni di carbonio. Ha già ridotto il consumo energetico del 15%. 

Scopi di più

Watercare: Ripensare la gestione dell'acqua

L'azienda neozelandese sta modernizzando la propria rete per eliminare gradualmente i combustibili fossili e adottare le energie rinnovabili.

Scopi di più

Contattaci per maggiori informazioni
+

All fields required.

*  Campo obbligatorio